Charge up your day!

- Langversion -

Intelligente eMobility-Ladelösungen von MENNEKES
Mit MENNEKES, dem Spezialisten für intelligente eMobility-Ladelösungen, laden Sie Ihren Tag auf. Viele tausend Ladepunkte von MENNEKES sind heute in Europa im täglichen Einsatz, erfüllen viele Bedürfnisse und erreichen die Nutzer in sehr unterschiedlichen Lebenslagen. Im privaten wie im öffentlichen Bereich bietet der Innovationsführer ein breites Portfolio. Von der Elektrotechnik bis hin zur intelligenten Lade-Kommunikation inklusive Beratung und Service auf höchstem Niveau. Mit dieser Kompetenz stellt sich MENNEKES an die Spitze einer Bewegung, die technisch möglich macht, was sich viele wünschen: nachhaltige Mobilität.


Mit MENNEKES, dem Spezialisten für intelligente eMobility-Ladelösungen, laden Sie Ihren Tag auf. So sollen unterschiedliche Zielgruppen mit grundverschiedenen Anforderungen angesprochen werden.

Kompetenz durch eMobility-Erfahrung

MENNEKES kann auch deshalb eine Vorreiterrolle beim Thema Elektromobilität übernehmen, weil das Unternehmen seit vielen Jahren tiefes Fachwissen in diesem komplexen Thema gesammelt, und in konkrete Lösungen verarbeitet hat. In Verbindung mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept, das nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern Bedürfnisse individuell erkennen und bedienen kann, ergibt sich eine Qualität, die weit über den gängigen Standard hinausgeht.

Punktgenau bieten, was benötigt wird
So sollen unterschiedliche Zielgruppen mit grundverschiedenen Anforderungen angesprochen werden: von Privatpersonen mit unterschiedlichen Wohnsituationen über Unternehmer, Vermieter, Shop- und Restaurantbetreiber, Parkraumbewirtschafter, Flottenbetreiber, bis hin zu Hoteliers und Verantwortlichen pin Kommunen. Die entsprechenden Nutzen und Leistungen für die einzelnen Zielgruppen sind vielfältig: von der einfachen Erfassung und Auswertung der Ladevorgänge von Dienstwagen zu Hause oder auch an Unternehmensstandorten, über Ladelösungen mit denen der selbst erzeugte Solarstrom ins Elektroauto gespeist werden kann, bis hin zum Lastmanagement für Flotten. Dazu kommen umfangreiche Beratungsangebote, die am Ende für optimal abgestimmte Lösungen sorgen.

Hier ein Überblick über die verschiedenen Zielgruppen und die entsprechenden eMobility-Lösungen von MENNEKES.

Privat – Eigenheim
Für alle, die ihr E-Auto mit selbst erzeugtem Solarstrom aufladen möchten, hat MENNEKES eine attraktive und Kosten sparende Möglichkeit: Die AMTRON® Wallbox glänzt neben dem prämierten, modernen Design auch mit herausragender Funktionalität. Die Wandladestation kann in das Heimnetzwerk eingebunden werden, zeitgesteuert zum besten Stromtarif laden oder durch netzgesteuertes Laden dann Energie beziehen, wenn der Netzbetreiber regenerativen Strom günstig anbietet. Mithilfe der praktischen MENNEKES Charge App können persönliche Fahrzeugdaten, monatliche Fixkosten und Kilometerstand abgerufen und verwaltet werden. Der Nutzen: Ladezeiten und Verbrauch sind immer abrufbar.

Privat – Mietwohnung
In Mietwohnungen ist es manchmal schwierig, eine eigene Ladestation zu betreiben. Um den Bedürfnissen der Mieter gerecht zu werden, verfügen AMTRON® Wallboxen über umfangreiche Zugangskontrollmöglichkeiten. Diese gewährleisten, dass nur berechtigte Nutzer am System laden dürfen. Alle Wallboxen können in ihrer maximalen Leistung bis auf sechs Ampere herunter geregelt werden. Das stellt sicher, dass die maximale Anschlussleistung des Hauses oder der Wohnung nicht überschritten wird. Bei den Wallboxen mit personalisierter Autorisierung können mehrere Nutzer angelegt werden. Die Erfassung der individuellen Ladeleistungen und Ladezeiten ermöglicht nicht nur eine exakte Kontrolle, sondern bietet Möglichkeiten zur personalisierten Abrechnung zwischen Vermieter und Mieter.

Privat – Firmenfahrzeug
Für Firmenfahrzeuge die zu Hause geladen werden, ist die MENNEKES Lösung sehr einfach: zu Monatsende werden die Ladedaten über das Statistikmodul aus der Charge App exportiert. Diese können dann bequem als Belegabrechnung oder Reisekosten mit dem Arbeitgeber verrechnet werden.

Vermieter
Immobilien, die über keine Lademöglichkeiten für Elektroautos verfügen, werden in Zukunft weniger Miete einbringen. Deshalb machen viele Vermieter ihr Eigentum zukunftsfit. Dank der Rundum-Betreuungspakete von MENNEKES Installationspartnern ist die Beratung kompetent und die Installation so einfach, wie die Verwendung. Abrechnungen erfolgen transparent und die Benutzung ist praktisch und simpel. Das Lastmanagement sorgt dafür, dass effizient aufgeladen wird und es zu keinen übermäßigen Belastungen in der Spitzenzeit kommt.

Business
Unternehmen, die nachhaltig und wirtschaftlich denken, kommen an Elektro-Firmenfahrzeugen nicht vorbei. Hier bietet MENNEKES umfassende und individuelle Beratung, um die entsprechenden Bedürfnisse erfüllen zu können. Neben Ladelösungen für die eigenen Mitarbeiter, können Unternehmen auch Systeme für ihre Besucher und Kunden anbieten. MENNEKES hat ein breites Ladelösungsportfolio entwickelt, das alle Anforderungen im Hinblick auf Zugangsberechtigungen und effizientes Lastmanagement erfüllt.

Flottenbetreiber
Egal ob gewerblich oder privat genutzter Firmenwagen oder sogar Mietwagen: Flottenbetreiber genießen die hohe Kompatibilität in Hinblick auf die Fahrzeuge. App Ladereports erleichtern das Flottenmanagement zusätzlich. Und das Beste: durch das MENNEKES Lastmanagement werden teure Leistungsspitzen vermieden und die maximal verfügbare Ladeleistung für jedes Fahrzeug wird sichergestellt.

Hotels
Hotelbetreiber müssen ihre Angebote stetig verbessern und erweitern. Um sich für Gäste attraktiv aufzustellen, die ihre Hotelauswahl von Lademöglichkeiten für ihr Elektrofahrzeug abhängig machen, hat MENNEKES attraktive System- und Lösungsmöglichkeiten. Von der einfachen Ladestation bis zum vernetzen Leitstand können alle Bedürfnisse erfüllt werden. Mit der Ladeinfrastruktur wird sowohl das
Aufladen eigener Fahrzeuge, als auch das der Fahrzeuge der Gäste ermöglicht. Das System ist flexibel und nicht an Automobilhersteller oder bestimmte Fahrzeugtypen gebunden.
Die Nutzung der Ladesysteme kann pauschal abgerechnet werden. Die Berechtigungen können mittels unterschiedlicher Zugangsberechtigungslösungen oder bequem über die MENNEKES Charge App erfolgen. Die Verwaltung der Ladesysteme ist dabei besonders einfach und erfordert keine zusätzlichen Aktivitäten zur Integration in bestehende ITSysteme. Auch hier kann durch das MENNEKES Lastmanagement eine optimale Anpassung des Bedarfs an die vorhandenen Energieressourcen sichergestellt werden. Darüber hinaus werden Mehreinnahmen durch die öffentliche Bereitstellung der
Ladestationen möglich.

Shops und Restaurants
Bodenmarkierungen zeichnen die Parkplätze mit Lademöglichkeit aus, der Gast holt sich am Empfang seine Zugangsberechtigung und lädt während seines Besuches. Alternativ setzen Shops und Restaurants auf Ladelösungen, die von regionalen oder überregionalen Energieversorgern betrieben werden, so dass der Kunde seine bezogene Ladeleistung direkt mit diesen abrechnet. So einfach können sich Shops und Restaurants mit MENNEKES für die Zukunft rüsten.

Parkhäuser
Mit MENNEKES funktioniert das Laden der Elektroautos in Parkgaragen sehr schnell und ohne zusätzlichen Aufwand für den Kunden. Es ist keine separate Anmeldung oder spezielle Ladekarte erforderlich. Über das Parkticket wird gleichzeitig auch das Laden abgerechnet. Außerdem sind die Ladestationen besonders robust und sicher und eine Anbindung an verschiedene Betreibersysteme ist möglich.

Städte und Kommunen
Moderne Städte, die dem Zeitgeist entsprechen, haben das Potential von Elektromobilität erkannt. MENNEKES ist ein ganzheitlicher Partner für Energieversorger und Kommunen und bietet eine Vielzahl von Lösungen in diesem Bereich. Ziel ist es, durch professionelle Vernetzung die Lebensqualität zu erhöhen und vor allem Innenstädte ruhiger und sauberer zu machen. Hier bieten sich vor allem vernetzte und roamingfähige Ladelösungen an. Der Betrieb dieser Infrastruktur ist besonders nachhaltig. Außerdem bietet sich für lokale Energieversorger die Möglichkeit, mit den E-Mobilisten neue Kunden zu gewinnen. MENNEKES hat bereits mehr als 5.000 vernetzungsfähige Ladesysteme in Städten wie Oslo, Hamburg, Ulm oder Köln errichtet und ist mit seiner Erfahrung und Kompetenz ein verlässlicher Partner.


Die AMTRON® Wallbox glänzt neben dem prämierten, modernen Design auch mit herausragender Funktionalität bietet damit komfortable Lösungen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen für verschiedene Zielgruppen.

Fazit
„Elektromobilität muss alltagstauglich sein, sonst findet sie keine Akzeptanz. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir unsere bewährte Hardware mit Dienstleistungen anreichern können, um es den unterschiedlichsten Kunden so einfach wie möglich zu machen.“, so Geschäftsführer Christopher Mennekes. Und er ergänzt: „Mit ‚Charge up your Day‘ bieten wir einen sicheren Anschluss an die Zukunft und stellen uns mit an die Spitze einer Bewegung, die hart daran arbeitet, die Elektromobilität
Wirklichkeit werden zu lassen.“

 

Kirchhundem, 13.03.2016
Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.

 

Ansprechpartner MENNEKES:
Burkhard Rarbach
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-380
Fax 0 27 23 / 41-292
E-Mail burkhard.rarbach(at)MENNEKES.de

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+