MENNEKES Lastmanagement bietet Ladestabilität und Energieeffizienz auch in Spitzenzeiten

Anfangs eher die Ausnahmen, mittlerweile ein alltägliches Bild: parkende Elektroautos mit eingestecktem Kabel in der Ladestation.
Ob in der City, in Tiefgaragen, auf dem Firmengelände, auf Hotelparkplätzen oder vor Supermärkten. Für den Elektromobilisten heißt Parken gleich Strom laden.
Angesichts elektromobiler Trendwende bedeutet das: der Bedarf an verfügbaren Ladepunkten steigt. Und zeitgleich auch die Stromnachfrage. Dass Peaks im Stromverbrauch nicht zum Problem werden und zuverlässiges Laden für große wie kleine Elektroflotten jederzeit möglich ist, dafür sorgt ein intelligentes Lastmanagement. Integriert in die Ladeinfrastruktur ermöglicht es gerade zu Spitzenzeiten die optimale Netzauslastung unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten. Dabei bestimmen Unternehmen oder auch Flottenbetreiber, an wie vielen Ladepunkten mit welcher Leistung geladen wird.


Effizient und sicher: Strom laden nach Bedarf
In Phasen, in denen viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, bietet das Lastmanagement Betriebssicherheit. Solange ausreichend Strom für alle angeschlossenen Fahrzeuge zur Verfügung steht, können diese mit voller Leistung geladen werden. Überschreitet die Summe der Ströme aller genutzten Ladepunkte die Vorgabe eines maximalen Stromwertes, greift das Lastmanagement ein. Die Ladeströme für die genutzten Ladepunkte werden reduziert. Außerdem ist sichergestellt, dass an jedem Ladepunkt der Wert eines einstellbaren Mindeststroms nicht unterschritten wird.
So gewährleistet das Lastmanagement hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. Kostspielige Leistungsspitzen in der Stromversorgung lassen sich auf diese Weise vermeiden.

Flexible Flotten-Lösung, lokal oder cloudbasiert
Sukzessive größer werdende elektromobile Flotten profitieren ebenfalls vom intelligenten Lastmanagement. Neben Firmenflotten ist dieses interessant für Hotelparkplätze, Parkhäuser oder die Parkflächen von Gewerbe- und Mietimmobilien.

 


MENNEKES Lastmanagement

Bei bereits vorhandener vernetzter Ladeinfrastruktur ist das Lastmanagement auch nachträglich integrierbar. Die einzelnen Ladepunkte sind mit dem gleichen eMobility Gateway vernetzt, welches das Lastmanagement beinhaltet. Dieses Gateway ist als separates Gerät erhältlich oder ist bei den Ladesystemen „Smart“ bereits integriert.




Vernetzung mit eMobility Gateway


So agiert etwa bei größeren Mitarbeiterparkplätzen und vernetzter Ladeinfrastruktur die MENNEKES Smart Ladesäule als sogenannte „Master“ für bis zu 16 Satelliten.  Der flexible, schrittweise Ausbau einer eMobility Flotte mit stets sicherer Energieversorgung ist mit diesem System also durchaus möglich. Da diese Option alle vernetzungsfähigen Systeme auch unterschiedlicher Baureihen berücksichtigt, bietet sie eine geeignete Möglichkeit, Ladeinfrastruktur nachzurüsten oder zu erweitern.


Vernetzung via Master – Satellite

Ist die Infrastruktur lokal vernetzt und sind die Benutzer bekannt, ermöglicht das eMobility Gateway die Verwaltung unterschiedlicher Nutzer sowie Zugriffsschlüssel und liefert die Funktionen des Lastmanagements gleich mit. Für eine zentrale Vernetzung (cloud) kann das Gateway die Konnektivität zu einem OCPP-Backend, wie etwa der chargecloud, herstellen.

Die chargecloud ist eine modulare, cloudbasierte Software für den Betrieb von Ladepunkten, zur Kundenverwaltung und zur Abrechnung von Ladevorgängen.

Update mit neuen Funktionen: Ladepunkte ökonomisch aussteuern
Das MENNEKES Lastmanagement garantiert jederzeit eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Gesamtenergie. Das bedeutet, alle belegten Ladepunkte beziehen gleichberechtigt Strom. Das aktuelle Update bietet darüber hinaus noch weitere Funktionen. Indem das System nun auch das Ladeende bzw. eine Ladepause eines angeschlossenen Elektrofahrzeugs erkennt, sind Ladepunkte ökonomischer auszusteuern. In der Praxis heißt das: detektiert das Lastmanagement das Ladeende oder eine Ladepause, gibt es automatisch die zuvor benötigte Energie für Fahrzeuge anderer Nutzer frei. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie an die Ladepunkte angeschlossen wurden.

Das Lastmanagement kann auf Produkte unterschiedlicher Baugruppen angewandt werden


Benutzer mit Lade-Sonderstatus einrichten
Neu ist auch die Möglichkeit, exklusive Parkplätze einzurichten, verbunden mit der Option, Ladeinfrastruktur an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Nach entsprechender Autorisierung bilden sie als sogenannte VIP-Nutzer eine eigene Gruppe und werden gegenüber anderen Nutzern vorrangig behandelt; etwa bei besonderen Gästen, Kuriere oder die Geschäftsführung. Realisierbar ist diese Funktion nur bei einer Vernetzung, einschließlich Benutzerverwaltung.

Das MENNEKES Lastmanagement bietet den Vorteil, dass bei entsprechend verfügbarer Ladeinfrastruktur jederzeit nachgerüstet werden kann.

Vernetzungsfähige Ladelösungen bieten beispielsweise AMTRON Xtra und AMTRON Premium, ebenso wie die Wandladestation Premium von MENNEKES oder die Ladesäulen Premium oder Smart.

Für Lastmanagement geeignete Produktgruppen



Für weitere Informationen können Sie sich hier unsere Broschüre zum Thema Lastmanagement herunterladen!

 

 























Kirchhundem, 29. November 2017
Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.


MENNEKES-Gesprächspartner für die Presse:

Joachim See
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-380
Fax 0 27 23 / 41-49 380
E-Mail joachim.see(at)MENNEKES.de

Lars Baier
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-685
Fax 0 27 23 / 41-49 685
E-Mail l.baier(at)MENNEKES.de

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+