flash-start 156.jpg
Entdecken Sie die Welt von MENNEKES
>> Start
Flash-Anwendung
 

Der E-CHECK

Sicherheit mit Brief und Siegel
Erfolgsleitfaden für das Elektrohandwerk
Rechtzeitig zu den E-CHECK-Sicherheits- und Energiespar-Tagen ist der Erfolgsleitfaden für das Elektrohandwerk von MENNEKES erschienen. Der vierzigseitige Leitfaden ist eine wertvolle Orientierungshilfe mit erprobten Praxisbeispielen für den Elektrofachmann. Aber nicht nur das. Er ist, so Walter Mennekes in seinem Vorwort, auch eine kleine Kampfansage: gegen den Schrott, gegen falsche Gewohnheiten und gegen sinkenden Mut.
MENNEKES versteht sich als Partner des Elektrohandwerks und möchte mit dem Leitfaden dazu beitragen, dass das Elektrohandwerk mit dem Marketinginstrument E-CHECK die bestehenden Chancen im Markt optimal nutzt.
Der Leitfaden begleitet den Praktiker Schritt für Schritt bei der Umsetzung seiner Marketingmaßnahmen. Er gibt Tipps, wie die einzelnen Etappen erfolgreich realisiert werden können und zeigt an erprobten Beispielen, wie man mit einfachen Mitteln überdurchschnittliche Erfolge erzielen kann. Unabhängig von der allgemeinen Konjunktur. Als kleiner Betrieb genauso wie als größeres Unternehmen.
Der Erfolgsleitfaden ist Bestandteil der Marketingpakete, die MENNEKES dem Elektrohandwerk sowohl auf der eigenen Website als auch auf der Website der ArGe Medien ( www.arge-medien.de ) zum Download bereitstellt. Selbstverständlich kann der 40-seitige Leitfaden auch in gedruckter Form kostenlos bei MENNEKES angefordert werden.
Download Prospekte:
>> Erfolgsleitfaden für das Elektrohandwerk
>> Cepex Datensteckdosen - E-CHECK Bürowochen
Nutzen Sie die Kompetenz Ihres Elektrofachmannes.
schlosser_s1.jpg
Bei der Errichtung, Wartung oder Änderungen der elektrischen Anlagen in Ihrem Betrieb berät er Sie, was notwenig und sinnvoll in Bezug auf Ihre betrieblichen Belange ist. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften sorgt er so für mehr Sicherheit in Ihrer Firma und schützt Sie gleichzeitig vor Fehlinvestitionen.
So selbstverständlich wie Sie Ihre Fahrzeuge zur Inspektion bringen, benötigen elektrische Maschinen und Anlagen in Gewerbebetrieben eine regelmäßige Prüfung. Eine Prüfung, die von der Berufsgenossenschaft vorgegeben, um Unfallgefahren zu vermeiden und zum Schutz Ihrer Sachwerte.
Nur der Elektrofachmann ist aufgrund seines umfangreichen Sachwissens berechtigt, diese Prüfung durchzuführen. Er besitzt die erforderlichen Mess- und Prüfgeräte, um Ihre Installationen (Schleifwiderstände und Isolationswerte), Maschinen und Anlagen auf Herz und Nieren zu kontrollieren.
Prüfprotokoll und E-CHECK-Siegel an der elektrischen Anlage dokumentieren, dass sie regelmäßig gewartet wurde. Die Berufsgenossenschaften erkennen das E-CHECK-Siegel, ähnlich einer TÜV-Plakette, im Sinne der gesetzlichen Vorschriften an.
Regelmäßiger E-CHECK zur Vermeidung von Unfallrisiken und -schäden wird zudem von vielen Versicherungen mit Prämienvorteilen belohnt.
Weiteres Informationsmaterial von MENNEKES für erfolgreiche E-CHECK-Betriebe:
Musteranschreiben für erfolgreiche Kundenakquise:
>> Vermieter und Hausverwaltungen
>> Hotel und Gastronomie
Argumentationsleitfäden für das überzeugende Kundengespräch:
>> Argumentationsleitfaden für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau
>> Argumentationsleitfaden für Lebensmittelverarbeitung, Großküchen und Gastronomie
>> Argumentationsleitfaden für MENNEKES-Produkte
Oder informieren Sie sich auf der Internetseite: www.E-CHECK.de .