Das Unternehmen
MENNEKES - Plugs for the world. Dieser Slogan spiegelt den Anspruch wieder, den das Unternehmen an sich selbst stellt und den es lebt. MENNEKES ist einer der weltweit führenden Hersteller genormter industrieller Steckvorrichtungen mit Vertriebsaktivitäten in 90 Ländern. Ein partnerschaftliches Verhältnis zu Elektrohandwerk und Elektrogroßhandel prägt die Entwicklung des Unternehmens.
|
|
Seinen Ursprung hat das mittelständische Unternehmen im Jahr 1935, als Aloys Mennekes den Meisterbrief als Elektromeister erhält und sich selbständig macht. Heute beschäftigt MENNEKES weltweit über 800 Mitarbeiter, davon mehr als zwei Drittel in Deutschland.
Die Produktpalette ist im Laufe der Jahre auf über 11.000 verschiedene Serien- und Sonderprodukte angewachsen. Für die Märkte der Welt produzieren wir in unserem Stammhaus Kirchhundem und in Neudorf/Erzgebirge sowie in Nanjing/China für den chinesischen Markt.
|
| Stammhaus Kirchhundem |
MENNEKES Neudorf
MENNEKES Nanjing
Das Sortiment umfasst genormte CEE-Industriesteckvorrichtungen in vielen verschiedenen Ausführungen und Bauformen: Stecker, Kupplungen, Steckdosen mit und ohne Schalter, Gerätestecker, Baustromverteiler, Containersteckvorrichtungen, Campingsteckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen für die vielfältigsten Einsatzzwecke, als Seriengeräte oder individuell für die speziellen Kundenanforderungen entwickelt.
Über 3.000 Testate und Prüfzeichen wurden inzwischen für MENNEKES-Produkte erteilt. MENNEKES-Steckvorrichtungen sind anerkannte Qualitätsprodukte und genießen vollstes Vertrauen im Elektrohandwerk und in der Industrie. Selbstverständlich sind alle Unternehmen der MENNEKES-Gruppe nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Ein eigenes Prüflabor überwacht die Fertigung und sichert den hohen Standard.
Auch wenn MENNEKES zu den international führenden Herstellern von Industriesteckvorrichtungen gehört, ist das Unternehmen mit der sauerländischen Heimat genauso stark verwurzelt wie mit dem Elektrohandwerk. Walter Mennekes, geschäftsführender Gesellschafter legt größten Wert auf den intensiven Kontakt zur "Basis". Durch den permanenten und intensiven Dialog mit dem Elektrohandwerk entstehen immer wieder innovative Produktentwicklungen mit noch höherem Nutzen und noch besserer Gebrauchstauglichkeit für den Verarbeiter und Anwender.
In Deutschland halten neben der Vertriebsmannschaft in der Zentrale 19 Vertretungen engen Kontakt zu Elektrohandwerk und Großhandel. Darüber hinaus ist MENNEKES auch anerkannter Zulieferer der Industrie, welche die MENNEKES-Produkte an oder in ihren Maschinen und Geräten einbaut.
International ist MENNEKES rund um den Globus präsent. Neben Joint-Ventures in China und USA halten eigene Landesgesellschaften in sieben Ländern Kontakt zu den Kunden. In den übrigen Exportländern sorgen 63 Auslandsvertretungen für die entsprechende Marktnähe. Die MENNEKES-Gruppe erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen konsolidierten Konzernumsatz von rund 100 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird im Export erzielt.