Glühende Zeiten
Irgendwie ist es komisch. Da öffnet man nichts ahnend das Familienalbum der Familie Mennekes. Und was sieht man auf dem ersten Foto? Ein Haus. Eine Frau mit Kind. Nochmal fünf Kinder. Und - einen riesigen Elektrizitätsmasten. Fünf Meter daneben steht Aloys Mennekes. Vielleicht ist es ja ein Zufall, dass der kleine Mann mit Schürze 21 Jahr später seinen Meisterbrief als Elektroinstallateur in der Hand hält. Vielleicht aber auch nicht. Denn eines ist, laut Walter Mennekes, zumindest sicher: "Während mein Urgroßvater mit der neuen Energie, die die Nacht erhellte und Maschinen laufen ließ, zunächst wenig anfangen konnte, empfand mein Vater sie als Stromstoß für die Entfaltung eigner Kräfte." Sicher ist auch, dass das Fotoalbum seit diesem Tag dicker und dicker wird. Denn von jetzt an geht es mit wenig Geld und vielen Ideen los. 1935 baut Aloys Mennekes seine Werkstatt auf, stellt noch im selben Jahr zwei Lehrlinge ein und erschließt sich nach und nach seinen persönlichen Kundenkreis. Dieser vertraut ihm und schätzt vor allem seine fachliche Qualifizierung und seine Zuverlässigkeit. Nach dem Krieg geht es dann Schlag auf Schlag: Mit dem richtigen Gespür für das, was die Menschen jetzt wirklich brauchen, erfindet Aloys Mennekes den "Glühauf", einen Feueranzünder, der an der Wand montiert wird und zuverlässig seinen Dienst tut. Bereits 1948 steht das erste Fabrikgebäude, 1950 werden auf der Messe in Hannover die ersten nationalen und internationalen Kontakte geknüpft, 1951 beginnt der Bau der Alugießerei. Über 30 Jahre später gehört das Untenehmen Mennekes zu den führenden Produzenten genormter industrieller Steckvorrichtungen. Und das alles vielleicht, weil ein kleiner Junge neben einem Strommasten gestanden hat.
| 1914. Aloys Mennekes (vordere Reihe, mit Schürze) vor dem Elternhaus in Hofolpe. |
|
|
|
1935. Aloys Mennekes erhält den Meisterbrief der Handwerkskammer Arnsberg. Dieser ermöglicht ihm, einen eigenen Betrieb zu eröffnen. |
| 1935. Aloys Mennekes (Mitte) mit seinem ersten Lehrling und einem weiteren Mitarbeiter auf seinem neu erstandenen Motorrad. |
|
|
|
1945. In der Nachkriegszeit fehlt es an allem. Auch an Streichhölzern . Deshalb erfindet Aloys Mennekes den „Glühauf". Der an der Wand zu befestigende Feueranzünder wird zum Verkaufsschlager. Zu sehen hier in einem Werbefoto aus den 70ern. |
>> weiter