Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNutzen Sie jetzt die Chance! Beantragen Sie Ihre THG Prämie in nur drei einfachen Schritten und sichern Sie sich eine schrittweise Erhöhung der Quote bis 2030!
Die THG-Prämie ist eine Unterstützung, die Haltern eines Elektroautos jedes Jahr zusätzliches Geld einbringt. Das Kürzel THG steht für Treibhausgasminderungsquote. Die Höhe der THG Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann sich jährlich ändern. Mit Schwankungen ist daher zu rechnen. Die gute Nachricht: Für Privatpersonen bleiben die Erlöse aus der THG Prämie seit 2022 unabhängig von der Höhe steuerfrei.
E-Auto-Halter können die THG-Prämie fürs E-Auto beantragen, indem sie die CO2-Einsparungen ihres umweltfreundlichen Fahrzeugs beim Umweltbundesamt geltend machen und auf die THG-Quote anrechnen lassen. Bei MENNEKES ist das jetzt in nur drei Schritten möglich.
Die Abwicklung des Antrags erfolgt über einen Zwischenhändler, der die Zertifikate von Antragstellern bündelt und als Paket an Mineralölunternehmen verkauft. Durch den Ankauf können Konzerne die Vorgaben des Gesetzgebers leichter erfüllen und den Anteil erneuerbarer Energien im Vertriebsmix auf das geforderte Maß aufstocken.
Zunächst ist zu prüfen, ob das Fahrzeug antragsberechtigt ist. Kernvoraussetzungen sind eine Versicherungspflicht und ein rein elektrischer Antrieb.
Ist der Halter korrekt im Fahrzeugschein eingetragen? Dies ist eine Voraussetzung für die Zuteilung und Auszahlung der Prämie.
Als erstes müssen Sie Ihr E-Auto bei uns auf der Webseite (siehe unten) registrieren und den Fahrzeugschein hochladen. Ihre Daten werden an unseren Kooperationspartner Elektrovorteil übermittelt. Dieser bündelt die Anträge der Kunden und bietet diese als Quoten-Paket Mineralölunternehmen zum Kauf an. Nach circa 4 Monaten wird Ihnen die THG-Prämie ausgezahlt.
Die THG-Prämie kann von Haltern rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge beantragt werden. Das Fahrzeug muss nicht im Besitz des Halters sein, sondern kann auch finanziert, geleast oder ein Dienstwagen sein. Antragsberechtigte Fahrzeugkategorien sind Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Busse und versicherungspflichtige Zweiräder.
Für Hybridfahrzeuge kann keine THG Prämie beantragt werden, unabhängig von der technischen Auslegung eines Hybridfahrzeugs. Eine Zuteilung der THG-Prämie erfolgt auch für gewerblich genutzte Fahrzeuge und Firmenflotten, sofern die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn Sie Ihre Wallbox öffentlich zugänglich machen und als Ladepunkt in der Ladekarte der Bundesnetzagentur eintragen lassen, können Sie auch eine THG Prämie für die Wallbox beantragen. Soll der Strom aus der Wallbox an andere Nutzer verkauft werden, setzt dies jedoch einen Auftritt als kommerzieller Anbieter sowie ein Mess- und Abrechnungssystem nach dem deutschen Eichgesetz voraus. Dieser hohe technische und organisatorische Aufwand lässt sich durch eine kostenlose Abgabe des Ladestroms an Fremdnutzer und den Verzicht auf Authentifizierung umgehen.
Mit dem Hochladen des Fahrzeugscheins - der Zulassungsbescheinigung Teil 1 - erbringt der Antragsteller bereits zwei wichtige Nachweise.
Weitere im Antragsformular zu machende Angaben betreffen Person und Anschrift des Fahrzeughalters sowie eine Bankverbindung zwecks Überweisung der THG Prämie.
Die konkrete Höhe der THG-Quote in Deutschland wird im Rahmen des Nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) festgelegt. Aktuell beträgt die Quote 6 Prozent und wird in den kommenden Jahren schrittweise auf 25 Prozent im Jahr 2030 erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sehen Sie die THG-Prämie für die einzelnen Fahrzeugklassen.
Die Höhe der THG-Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Durch unseren Kooperationspartner erfolgt die Auszahlung etwa innerhalb von vier Monaten. Die Auszahlung der THG-Prämie kann jedoch je nach Anbieter und Auszahlungsmodalität variieren.
Bei hohem Auftragseingang kann es jedoch zu längeren Wartezeiten kommen, da das Umweltbundesamt mehr Zeit für die Bearbeitung der Anträge benötigt.
Der Gesetzgeber hat die THG-Prämie zunächst bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Die THG-Quote steigt Jahr für Jahr an, von ursprünglich 6% im Jahr 2021 auf 25% im Jahr 2030. Dies erhöht die Nachfrage nach THG-Zertifikaten und lässt in den nächsten Jahren wieder auf lukrative THG-Prämien hoffen. Wie es nach 2030 weitergeht, ist noch unsicher und von vielen Entwicklungen abhängig.
Wer sich nur für ein Jahr an seinen THG Anbieter bindet, hat es mit dem Anbieterwechsel leicht. Eine Kündigung ist überflüssig. Im neuen Vertragsjahr lässt sich ein anderer Vertragspartner wählen, um von der THG Prämie mit den besten Konditionen zu profitieren. Bei einem Vertragszeitraum von zwei oder drei Jahren ist ein Wechsel zu einem anderen THG Prämienanbieter erst nach Ablauf des gesamten Vertragszeitraums möglich. Wurde eine Zusage zur Höhe der THG Prämie gemacht, bezieht sich diese in Langzeitverträgen nur auf das erste Vertragsjahr - auch das sollten Antragsteller im Auge behalten.
Um die THG-Prämie zu erhalten, ist es nicht erforderlich, das Elektroauto mit Ökostrom zu laden. Es können uneingeschränkt alle Ladevorrichtungen genutzt werden, um Strom aus jeder beliebigen Quelle zu beziehen.
Nutzen Sie Ihre THG-Prämie um Ihre Wallbox zu finanzieren. Bei einer Auszahlung des Mindestbetrags für 2024 von 100 Euro haben Sie den Kauf einer MENNEKES Wallbox in acht Jahren refinanziert. Unsere Basis Wallbox für einfaches Laden zu Hause AMTRON® 4You 300 erhalten Sie schon ab 712 Euro.
Die THG-Quote (Treibhausgas-Quote) ist ein Instrument zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, das in einigen Ländern, darunter Deutschland, eingeführt wurde. Sie schreibt vor, dass Hersteller und Importeure von Kraftstoffen und Energieträgern einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien in ihren Produkten nachweisen müssen.
Hier finden Sie weitere Informationen zur THG-Quote.
Ja, die Prämie muss jedes Jahr neu beantragt werden. Nach der Registrierung über unsere Webseite werden Sie jedes Jahr rechtszeitig an die anstehende Beantragung erinnert und müssen der Abwicklung durch Elektrovorteil nur noch zustimmen.
Nein, Hybrid-Fahrzeuge und Plug-In-Hybride sind von der THG-Prämie ausgeschlossen.