Choose your country

MENNEKES

E-Auto sicher laden

Wallbox-Ratgeber

Erfahren Sie, was es vor dem Kauf einer Wallbox zu beachten gibt

Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Elektroauto. Damit das Laden zu Hause möglichst einfach und sicher abläuft, ist eine Wallbox, die speziell für das schnelle und schonende Aufladen von Elektroautos zu Hause entwickelt wurde, die optimale Lösung. In diesem Ratgeber möchten wir Ihnen alles Wissenswerte rund um das Thema Wallboxen vermitteln und Ihnen helfen, die passende Ladestation für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Was ist eine Wallbox?

Eine Wallbox  – oder auch Wandladestation – ist eine Ladelösung für Elektrofahrzeuge und wird in der Regel an einer Wand oder an einer Standsäule befestigt. Sie besitzt eine hohe Ladeleistung und verkürzt die Ladezeit. Während des Ladevorgangs kommuniziert sie mit der Ladeelektronik im E-Auto und optimiert den Ladeprozess durch Steuerung des Stromflusses. Eine Ladestation ermöglicht es, das Elektrofahrzeug auch im häuslichen Umfeld zu laden und wird benötigt, da konventionelle Haushaltssteckdosen nicht für die beim Laden eines Elektroautos auftretende Dauerlast ausgelegt sind.

Was ist eine Wallbox?

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Wallbox für zu Hause

Wallbox-Förderung 2023

Das Förderprogramm "Solarstrom für Elektroautos" (KfW 442) wurde am 13. Februar 2024 aufgrund fehlender Haushaltsmittel und Umverteilungen im Bundeshaushalt eingestellt. Es ist daher nicht mehr möglich, über dieses Programm einen Zuschuss für den Kauf, den Aufbau oder die Erweiterung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher und Wallbox zu beantragen. Dennoch stellen wir Ihnen die umfassenden Informationen zu dem ausgelaufenen Förderprogramm weiterhin zur Verfügung. Die Förderung richtete sich an für Eigentümer/innen von selbstgenutzten Wohngebäuden, die ein Elektroauto besitzen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Private Wallbox Förderung 2023

Wallbox mit Stellplatz im Freien

Eine Wallbox für den Außenbereich muss höheren Anforderungen genügen als eine Wallbox, die in einer vor Witterungseinflüssen geschützten Garage steht. Damit eine Wallbox auch unter freiem Himmel verlässlich funktioniert, müssen Gehäuse und Anschlüsse wetterfest ausgelegt sein. Zusätzlich sollte eine im Außenbereich installierte Wallbox vor unbefugter Benutzung und Beschädigung geschützt werden.

Wallbox freistehend

Wallboxen für Garage oder Carport

Eine in der Garage oder dem Carport installierte Wallbox erlaubt eine flexible Nutzung des Elektrofahrzeugs. Bei der Planung sind einige Punkte zu beachten, um die einwandfreie Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Wallboxen für Garage oder Carport

11kW oder 22kW Wallbox? Welche ist die Richtige?

Erfahren Sie alles rund um die Frage, welche Wallbox für Sie geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Wallbox 11 oder 22 kW?

Wallbox mit Stromzähler

Ungeeicht, MID-zertifiziert oder mess- und eichrechtskonform: Welche Wallbox mit Stromzähler ist die richtige für Sie? Erfahren Sie hier, welches Modell für welche Zwecke bestimmt ist und worauf Sie achten müssen.

Wallbox mit Stromzähler

Wallbox mit RFID-Karte

Sicherheit, Kontrolle, Abrechnungsfunktion, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und vieles mehr: Mit einer RFID-Karte steuern Sie den Zugang zu Ihrer Wallbox und machen die Abrechnung von Ladestrom mühelos.

Wallbox mit RFID-Karte

Wallbox konfigurieren & Komplettangebot erhalten

Sie interessieren sich für eine Wallbox, wissen aber nicht welche Ladestation zu Ihnen passt? In nur 3 Schritten helfen wir Ihnen die passende Ladelösung für Ihre individuelle Situation zu finden. 1. Lösung anhand Ihrer Anforderungen konfigurieren, 2. Zubehör auswählen und 3. Lösung bei einem qualifizierten Elektrofachbetrieb in Ihrer Nähe anfragen. In nur wenigen Tagen können Sie so ein Komplettangebot erhalten und neben der Wallbox auch gleich die Installation beauftragen.

Hier Ladelösung konfigurieren

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, können Sie bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahren Sie hier, was Sie vor dem Kauf beachten sollten und wo Sie eine MENNEKES Wallbox kaufen können.

Wallbox kaufen

Wallbox-Installation

Was Sie beim Thema Wallbox-Installation beachten müssen, wie Sie qualifizierte Installateure finden, welche Kosten auf Sie zukommen, wie lange die Inbetriebnahme dauert und was Sie tun können, wenn Ihre Ladestation wartungsbedürftig ist – all das erfahren Sie hier.

Wallbox-Installation

Wallbox anmelden

Die Wallbox ermöglicht es, ein Elektrofahrzeug schnell und sicher zu laden. Doch damit steigt auch die Belastung des Stromnetzes, denn beim Laden eines Elektrofahrzeugs fließt deutlich mehr Strom als bei der Nutzung von elektrischen Haushaltsgeräten. Damit der Netzbetreiber seine Kapazitäten besser planen kann, ist eine Wallbox beim zuständigen Netzbetreiber anzumelden.

Wallbox anmelden

Weitere Infos zum Thema Elektroauto

Elektroauto laden

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Fahrzeug aufladen können, welche Möglichkeiten es für unterwegs gibt und was es zu beachten gibt.

E-Auto laden

Wie lange lädt ein Elektroauto?

Die Ladegeschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind dabei die Ladeleistung der Ladestation, die Batteriekapazität des Fahrzeugs, das verwendete Ladeprotokoll und der Zustand der Batterie.

E-Auto Ladedauer

Welche Ladestecker und Ladekabel für E-Autos gibt es?

Notladen, Normalladen oder Schnellladen – je nachdem wo und wie geladen werden soll, braucht es das passende Kabel und den richtigen Stecker. Wir erklären Ihnen den Unterschied zwischen Typ 2- und CCS-Stecker.

Ladestecker für E-Autos

THG-Quote für Ihr Elektroauto verkaufen

Die THG-Quote hilft nicht nur die Emissionen im Verkehr zu senken, sondern auch Haltern von Elektroautos Geld zu verdienen. Durch den Verkauf ihrer THG-Quote können sie nämlich eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen.

Was ist die THG-Quote?Direkt THG-Prämie beantragen