MENNEKES Weltweit

MENNEKES

News

MENNEKES AMTRON® Ladebox erhält Note „sehr gut“ im ADAC Systemvergleich Wallboxen 2018

Das AMTRON® Portfolio bietet intelligente Ladelösungen für jeden Elektromobilisten

Die Elektromobilität wird nur dann zum Erfolg, wenn sich die Nutzer wohl und sicher fühlen. Das ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden. Deshalb freut sich das Team von MENNEKES ganz besonders über das Ergebnis des ADAC Systemvergleich Wallboxen 2018. Die komplett ausgestattete und besonders hochwertige Ladebox MENNEKES AMTRON® Xtra 22 C2 parierte die strengen Testvorgaben mit der Note „sehr gut“ und gehört damit zu den Top 3 der insgesamt zwölf getesteten Wallboxen.

Der Automobilclub untersuchte ein breites Produktangebot an Ladestationen für Carports, Tiefgaragen oder einen Parkplatz am Eigenheim. Die insgesamt zwölf Testmuster lagen dabei in Ladeleistungen und Ausstattungsniveau teils weit auseinander. Ziel des ADAC war es, die Vielfalt der am Markt erhältlichen Ladeeinrichtungen für elektrisch angetriebene Autos aufzuzeigen.

Auf dem eigens dafür errichteten ADAC-Testfeld konnte die Wallbox MENNEKES AMTRON® Xtra 22 C2 mit einem Ergebnis von 1,4 bestehen. Das entspricht der Note „sehr gut“ und sorgt für einen erfreulichen dritten Platz auf dem Siegertreppchen. Unter den drei Ladestationen mit einer maximalen Ladeleistung von 22 KW entspricht das sogar einem ersten Platz mit deutlichem Abstand.

„Wir freuen uns sehr über das erzielte Ergebnis und begrüßen gleichzeitig die Anstrengungen des ADAC bei der kontinuierlichen Aufklärungsarbeit zur Elektromobilität. Wenn die Autofahrerinnen und Autofahrer verstehen, dass es für fast jede Anforderung an eine private Ladestation auch ein passendes Produkt bzw. eine stimmige Lösung gibt, dann ist das ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Individualmobilität“, freut sich Alfred Vrieling, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing eMobility bei der Firma MENNEKES.

Testsieger AMTRON® Xtra mit kundenfreundlichen Ausstattungsfeatures

Mit der MENNEKES AMTRON® Xtra 22 C2 testete der ADAC eine Wallbox, die mit ihrer umfassenden technischen Ausstattung und der maximalen Ladeleistung von 22 kW (dreiphasig) keine Wünsche offen lässt. Hier wurde an jedes Xtra gedacht, sei es Solarladen, Appsteuerung und vor allem Komponenten zur Absicherung sind in dieser Varianten bereits integriert. Zudem ist man mit dem AMTRON® Xtra 22 C2 zukunftssicher aufgestellt, denn er bietet eine komfortable Lösung den eigenen Dienstwagen von zu Hause aus abzurechnen. Ab Januar 2019 wir die Dienstwagenbesteuerung von derzeit noch 1% auf 0,5% gesenkt. Mithilfe der MENNEKES Charge App können Firmenwagenfahrer ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge in wenigen Schritten ausweisen und zum Beispiel über die Nebenkostenabrechnung mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.

40 Optionen für die individuelle AMTRON® Wallbox

Für alle, die einfach nur laden wollen hält MENNEKES auch einfachere Lösungen bereit. Insgesamt hat der Kunde die Möglichkeit, aus dem 40 verschiedene Optionen umfassende Portfolio der MENNEKES AMTRON® Wallboxen zu wählen. Es bietet sich nahezu für jede technische Anforderung eine Ladebox im Eigenheim oder in der Tiefgarage. So sind die MENNEKES Wallboxen auch mit einer Ladeleistung von 3,7 und 11 kW erhältlich und somit auch preislich im Einsteigersegment zu haben. Sämtliche Ladeboxen sind aus witterungsbeständigem Material gefertigt und können mit und ohne festinstalliertem Ladekabel geordert werden. Je nach Ausstattung verfügen AMTRON® Wallboxen u.a. über einen Zugangsschutz, Schlüsselschalter, RFID-Ladekarten oder auch eine Fernsteuerung über eine Smartphone-App.

MENNEKES AMTRON® Ladeboxen sind bereits seit Jahren in großer Zahl im Einsatz. So vertraut u.a. die Messe München komplett auf die Ladelösungen der Firma MENNEKES und stattete zu Beginn 2018 ganze 20 Ladepunkte mit AMTRON® Wallboxen aus. Gleichzeitig setzt auch der Autohersteller Jaguar Land Rover auf die AMTRON® Ladebox von MENNEKES. So können Kunden die einen Jaguar I–PACE, Range Rover und Range Rover Sport Plug-in-Hybrid bestellen, direkt ein perfektes Rundum-Sorglos-Paket mit der MENNEKES AMTRON® Wallbox Xtra 11 C2 samt Beratung und Installation buchen.

Synergien durch ein Netzwerk geschulter Installateure und dem Elektrogroßhandel

MENNEKES ist bereits seit 10 Jahren in Sachen Elektromobilität engagiert und konnte so ein Netzwerk aus qualifizierten Installateuren und Elektrofachfirmen aufbauen. Dadurch steht erfahrenes Personal zur Verfügung, das die Kunden von der Beratung bis zur Installation und Wartung fachgerecht begleitet. Durch die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit mit dem Großhandel profitieren alle Beteiligten, indem elektrotechnische Fachkompetenz ergänzt wird durch u.a. Logistik-, Bestell- und Informationsmanagementkompetenz der Elektrogroßhändler.

Alle Infos zum vollumfassenden Angebot für Ladelösungen erhalten Interessenten im eMobility Onlineportal von MENNEKES unter www.chargeupyourday.de

Alle Meldungen ansehen