Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist MENNEKES weltweit dafür bekannt, Standards zu setzen. Mit dem PowerTOP® Xtra war es immer unser Anspruch, hochwertigste Produkte für die Praxis zu liefern. Bisher in 63 A und 125 A verfügbar, ist die Familie nun mit den Varianten für 16 A und 32 A vollständig!
Alle unsere CEE-Stecker, Kupplungen und Phasenwender wurden komplett neu definiert. In Zukunft gibt es nur noch EINE PowerTOP® Xtra Familie!
Wir haben unser gesamtes CEE-Know-how in einer klar strukturierten Produktfamilie gebündelt. Zusammen mit dem bewährten PowerTOP® Xtra in 63 A oder 125 A setzt die neue PowerTOP® Xtra Familie DEN CEE-Standard von 16 A bis 125 A – komplett mit X-CONTACT inside!


Ergonomie neu gedacht

Einfacher und sicherer Anschluss

Rundum wasserdicht

Komfortable Montage

Alle PowerTOP® Xtra mit X-CONTACT inside

Intelligente Erkennung
PowerTOP® Xtra ist nun eine komplette Produktfamilie mit Lösungen für jeden Einsatzbereich. Stecker, Kupplungen und Phasenwender wurden dabei vollständig überarbeitet und in jedem Detail optimiert!
Die neuen Mitglieder der PowerTOP® Xtra Familie bringen dabei sechs Erfolgsfaktoren aus der Praxis für die Praxis ein:

Die PowerTOP® Xtra Familie steht für höchste Qualität und klare Linienführung – es sind eben Profiwerkzeuge der Meisterklasse! Man sieht ihnen förmlich an, dass sie perfekt in der Hand liegen und genau so geformt sind, dass ihr Design im Praxiseinsatz jeden Handgriff einfach perfekt unterstützt. Das fühlt sich nicht nur gut an – es bietet in der Handhabung auch ein echtes Plus an Sicherheit. Die neue ergonomische Gehäuseform der PowerTOP® Xtra Familie wird unterstützt durch griffige Oberflächen. Das erleichtert Handhabung und Installation erheblich. Hier verbinden sich Anwendungskomfort und Verletzungsschutz in optimaler Weise.

Die Lebensdauer eines MENNEKES Steckers beträgt viele Jahre. Unsere Stecker und Kupplungen sind dafür ausgelegt, mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen zu werden. Die Handhabung ist somit ein maßgebliches Merkmal für eine gute Steckvorrichtung.
Das neue PowerTOP® Xtra Design berücksichtigt dies durch zahlreiche neue Funktionen. Die geschwungene ergonomische Form sorgt dafür, dass der Stecker angenehm und sicher in der Hand liegt.
In der Praxis sind unsere Geräte oft in feuchten und anspruchsvollen Umgebungen im Einsatz. Sobald der Stecker feucht ist, sind konventionelle Steckvorrichtungen nicht so einfach zu handhaben. Hier setzt der PowerTOP® Xtra einen neuen Maßstab. Das neue Design, die gummierte Kabelverschraubung und die rutschfesten Griffzonen ermöglichen eine sichere Handhabung.
Auch sonst steckt in jedem Detail der PowerTOP® Xtra Familie eine Innovation. So verfügt jeder PowerTOP® Xtra über eine Fläche, die für die individuelle Gerätekennzeichnung, zum Beispiel durch selbstklebende Beschriftungsetiketten, vorgesehen ist.




Der Montageprozess wurde bei der Detailoptimierung der PowerTOP® Xtra Familie weiter perfektioniert. Das Ergebnis: deutlich kürzere Montagezeiten, einfaches Handling, minimierter Werkzeugeinsatz.
Bewährte Eigenschaften wie das selbstfindende Gewinde des Gehäuses, der Verriegelungsschieber sowie die Kabelverschraubung runden den Montagekomfort ab.






Beim PowerTOP® Xtra S erfolgt der Anschluss mit der Schneidklemmtechnik SafeCONTACT, wie sie bereits beim StarTOP® zum Einsatz kam.
SafeCONTACT ist die schraubenlose Anschlusstechnik für Stecker und Kupplungen. Da kein Abisolieren oder Vorbehandeln der Leiter notwendig ist, spart man mehr als die Hälfte der herkömmlichen Anschlusszeit.
Farbcodierte Klemmen erleichtern den fehlerfreien Anschluss. Werden die Leiter in die geöffneten Klemmen bis zum Anschlag eingeführt und die Klemmen seitlich mit einem Schraubendreher heruntergedrückt, erledigt die Schneidklemme drei Schritte in nur einem Arbeitsgang: Isolierung auftrennen, sicher kontaktieren und Leiter fixieren.
Der vibrationsfeste und daher wartungsfreie Anschluss mit SafeCONTACT garantiert dauerhaft niedrige Übergangswiderstände. Das sorgt für einen sicheren Kontaktschluss – eben SafeCONTACT!




Einfache Handhabung, ergonomisch sinnvolle Haltung, sichere Installation und dadurch Zeitersparnis bei der Montage – das sind in Kürze die Hauptmerkmale, mit denen ErgoCONTACT neue Maßstäbe in der Installationstechnik setzt.
Der entscheidende Ergonomie-Vorteil liegt darin, dass der Schraubendreher nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt wird. So zielt der Schraubdruck in den Haltegriff. Der Schraubweg wird dabei zusätzlich durch einen Führungskragen gestützt. Pro Kontakt muss nur eine Schraube betätigt werden und bei dieser Schraube handelt es sich um eine unverlierbare Kombikopfschraube: Durch Kunststoffgrate am oberen Ende der Führungskragen können die ab Werk eingelassenen Schrauben nicht aus den Führungskragen herausfallen und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.
Insgesamt ist es somit viel einfacher und vor allem sicherer, das benötigte Drehmoment zu erreichen. Zudem ist diese Anschlusshaltung ergonomisch natürlicher und die Abrutschgefahr wird erheblich minimiert.


Geschwungene Leiterführungskanäle bewegen die Leiterenden einfach und sicher in die Kontakte.
Der Schraubweg wird durch einen Führungskragen gestützt. Das verhindert das Abrutschen und minimiert die Verletzungsgefahr.
Die Schrauben sind in Führungskragen integriert, können nicht herausfallen und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Mit X-CONTACT hat MENNEKES eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen entwickelt, die zunächst nur für PowerTOP® Xtra in 63 A und 125 A den Standard neu definiert hat. Nun, da die PowerTOP® Xtra Familie vollständig ist, sind auch die Varianten für 16 A und 32 A mit der X-CONTACT Technologie ausgestattet!

Durch den konsequenten Einsatz der Zwei-Komponenten-Spritzgießtechnik wird die Qualität der Dichtelemente deutlich gesteigert.
Sie sind aus hochwertigem strapazierfähigem Material hergestellt und untrennbar mit den tragenden Kunststoffteilen verbunden. Verlorene oder beschädigte Dichtungen gehören somit der Vergangenheit an.
Ein weiterer Vorteil gegenüber geklebten Dichtungen ergibt sich durch zu 100 % ebene Anlageflächen.




Alle PowerTOP® Xtra von 16 A bis 32 A sind auch in puncto elektronische Kennzeichnung „RFID-ready“. Als Zubehör ist eine Verschraubung mit integriertem RFID-Glastransponder nachrüstbar, der für alle herkömmlichen Lesegeräte (125 kHz) nutzbar ist. So werden Inventarisierung, Revision und Wartung zusätzlich vereinfacht.
Der RFID-Chip trägt eine eindeutige ID und kann somit zur Identifikation des Gerätes genutzt werden. Der integrierte RFID-Chip kann zum Beispiel auch im Rahmen des E-Checks die normalerweise eingesetzten Chip-Bänder ersetzen.