Mit wenigen Klicks das gewünschte Produkt konfigurieren und bestellen: Auf unserer Webseite finden Elektroinstallateure mithilfe eines Produktkonfigurators schnell passende Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen für ihre Zwecke. Unser Konfigurator nutzt die sogenannte ELBRIDGE-Schnittstelle, Version 2.0. Diese von ETIM Deutschland entwickelte „Elektronik-Brücke“ verknüpft unseren Konfigurator mit den Webshops von Elektrogroßhändlern. Davon profitieren Sie: Sie loggen sich einfach auf unserer Webseite ein, stellen die gewünschten Produkte zusammen, sammeln sie im Warenkorb und können die Produkte dann direkt in die Webshops Ihrer Elektrogroßhändler übertragen und dort bestellen. Ihre Vorteile: manuelle Erfassungsarbeiten entfallen, Fehler beim Übertragen der Produktdaten werden minimiert und die weitere Bestellbearbeitung kann schneller erfolgen. So sparen Sie Zeit beim Beschaffungsprozess und können effizienter arbeiten.
Melden Sie sich oben rechts auf unserer Webseite mit Ihren Kunden-Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich als Neukunde. Dann wählen Sie unter „Produkte“ aus, ob Sie produkt- oder anwendungsspezifisch suchen wollen – also etwa nach bestimmten Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen oder entsprechend Ihres geplanten Anwendungsgebiets.
Anschließend führt der Konfigurator Sie Schritt für Schritt zum gewünschten Produkt: Wählen Sie eine passende Produktkategorie und gegebenenfalls eine Unterkategorie aus – beispielsweise unter „produktspezifisch“ „Stecker“ und „Standardstecker“. Dann werden Ihnen alle entsprechenden Produkte angezeigt. Nun können Sie links in einem Auswahlbereich mittels Häkchen die richtigen Produkteigenschaften und -komponenten auswählen – beim Beispiel etwa die Ampere- und Volteinheit, die Polart, die Uhrzeitstellung, die Kontakt- und Schutzart sowie die Anschlusstechnik.
Entsprechend der Auswahl filtert der Konfigurator automatisch das gewünschte Produkt für Sie. Mit einem Klick auf das Produkt öffnet sich die Produktdetailseite. Hier sehen Sie ein großes Produktfoto, erhalten eine Auflistung der gewählten technischen Daten, eine Maßzeichnung des Produkts und können es noch einmal anpassen. Außerdem stehen Ihnen Produktinfos, eine Montageanleitung und die gesetzlich vorgeschriebene Konformitätserklärung als pdf-Datei zum Download zur Verfügung. Passendes Zubehör wird Ihnen ebenfalls vorgeschlagen und kann mit wenigen Klicks hinzugefügt werden.
Ist das Produkt final ausgewählt, klicken Sie auf „in den Warenkorb legen“. Den Warenkorb rufen Sie oben rechts auf unserer Webseite auf. Im Warenkorb klicken Sie auf „Großhandelswebshop auswählen“ und gelangen zu einer A bis Z-Liste aller Elektrogroßhändler, die via ELBRIDGE-Schnittstelle an den MENNEKES-Produktkonfigurator angebunden sind. In der Liste wählen Sie den entsprechenden Händler aus, klicken auf „weiterleiten“ und gelangen so direkt seinen Webshop. Hier können Sie nach erneutem Login mit Ihren EGH-Zugangsdaten schließlich das zusammengestellte MENNEKES-Produkt bestellen.
Alle im Warenkorb auf unserer Webseite gesammelten Produkte werden automatisch für Sie gespeichert und können jederzeit als Liste heruntergeladen, gedruckt und noch einmal angepasst werden.