Choose your country

MENNEKES

Ratgeber E-Auto laden

Elektroauto laden

Elektroautos sind längst mehr als nur eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen geworden – sie sind die Zukunft der Mobilität. Mit ihrer steigenden Beliebtheit wächst auch die Infrastruktur für das Laden von E-Autos.

In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über das Laden von E-Autos zu Hause und unterwegs wissen müssen. Von den verschiedenen Ladearten über die Auswahl des richtigen Ladekabels bis hin zu Tipps, wie Sie unterwegs ganz einfach laden können – wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick, damit Sie stets vollgeladen durchstarten können.

Wallbox für das einfache Laden zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Wallbox für zu Hause

Elektroauto laden Anleitung

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Fahrzeug aufladen können und welche Möglichkeiten es unterwegs gibt.

E-Auto laden Anleitung

E-Auto laden ohne Ladekarte

Entdecken Sie die Vielfalt der Bezahloptionen für das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladesäulen. So viel verraten wir: Das E-Auto laden ohne Ladekarte wird immer beliebter und einfacher.

E-Auto Laden ohne Ladekarte

Plug and Charge: Einfach Ladekabel einstecken und direkt laden

Mit Plug & Charge wird das Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs so einfach wie nie zuvor. Sie brauchen keine Ladekarten oder Smartphone-Apps mehr. Verbinden Sie einfach Ihr E-Auto mit der Ladestation, und der Ladevorgang startet automatisch!

Plug and Charge

Wie lange lädt ein Elektroauto?

Die Ladegeschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind dabei die Ladeleistung der Ladestation, die Batteriekapazität des Fahrzeugs, das verwendete Ladeprotokoll und der Zustand der Batterie.

E-Auto Ladedauer

Welche Ladestecker und Ladekabel für E-Autos gibt es?

Notladen, Normalladen oder Schnellladen – je nachdem wo und wie geladen werden soll, braucht es das passende Kabel und den richtigen Stecker. Wir erklären Ihnen den Unterschied zwischen TYP 2- und CCS-Stecker.

Ladestecker für E-Autos

Bidirektionales Laden - E-Auto laden und als Stromspeicher nutzen

Erfahren Sie, wie bidirektionales Laden E-Autos in mobile Stromspeicher verwandelt. Welche E-Autos und Wallboxen bieten diese Zukunftstechnologie für Energieautarkie und Netzstabilisierung?

Bidirektionales Laden

AC- oder DC-Laden - Was ist der Unterschied?

Batterieschonendes AC-Laden oder rasantes DC-Laden? Das hängt davon ab, wann, wie und wo Sie ihr E-Auto aufladen möchten. Erfahren Sie hier alles Wissenswerte um das Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC).

AC- oder DC-Laden

THG-Quote verkaufen - Mit dem eigenen E-Auto Geld verdienen

Die THG-Quote hilft nicht nur die Emissionen im Verkehr zu senken, sondern auch Haltern von Elektroautos Geld zu verdienen. Durch den Verkauf ihrer THG-Quote können sie nämlich eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen.

Was ist die THG-Quote?Direkt THG-Prämie beantragen

Ladeinfrastruktur

Ohne ausreichende Ladeinfrastruktur kann eMobility nicht funktionieren. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema Ladeinfrastruktur wissen müssen, welche Entwicklungen es derzeit gibt und womit in Zukunft zu rechnen ist.

Ladeinfrastruktur