POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Eine in der Garage oder dem Carport installierte Wallbox erlaubt eine flexible Nutzung des Elektrofahrzeugs. Der Installationsort sollte gut zugänglich sein, damit alle berechtigten Nutzer die Wallbox in Garage oder Carport bequem handhaben können. Vor der Anbringung der Wallbox in Carport oder Garage ist ein Fachbetrieb zu kontaktieren. Bei der Planung sind einige Punkte zu beachten, um die einwandfreie Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Ein Elektrofachbetrieb weiß, welche Sicherheitsvorschriften bei der Montage einer Wallbox in einer Garage erfüllt werden müssen und kann Installation und Verkabelung fachgerecht durchführen.
Die Anbringung einer Wallbox in einer Garage oder einem Carport ist legal und gängige Praxis. Viele Besitzer eines Elektrofahrzeugs entscheiden sich für diesen Standort, denn so lässt sich das Elektrofahrzeug zu allen Standzeiten bequem laden.
Es lassen sich zudem günstige Stromtarife nutzen, die von vielen Energieversorgern zu Zeiten einer schwachen Netzauslastung angeboten werden. Auch Mieter eines Garagenplatzes können eine Wallbox installieren lassen, wenn sie die mit der Installation und Inbetriebnahme verbundenen Kosten übernehmen.
Der mit der Installation der Wallbox beauftragte Fachbetrieb prüft, ob die elektrische Infrastruktur für den Betrieb der Wallbox in Carport oder Garage geeignet ist. Bei Bedarf kann er ein Angebot zur leistungsgerechten Erweiterung der Verkabelung unterbreiten.
Um Firmware-Updates der Wallbox in Carport oder Garage durchführen zu können, sollte sich die Ladestation im WLAN-Bereich des häuslichen Routers befinden. Ist dies nicht der Fall, kann ein Repeater die WLAN-Abdeckung erweitern. Alternativ kann die Wallbox zur Einrichtung auch per Kabel mit einem Laptop verbunden werden.
Wem eine Wallbox für Carport oder Garage mit einer Ladeleistung von 3,7 kW oder 7,4 kW genügt, kommt mit einem einphasigen 230-Volt-Wechselstromanschluss aus. Leistungsstärkere Wallboxen mit 11 kW und 22 kW Ladeleistung erfordern einen dreiphasigen 400-Volt-Drehstromanschluss. Diese Anschlussart ist auch als Starkstromanschluss bekannt. Unabhängig von Leistung und Art des Stromanschlusses darf eine Wallbox in Carport und Garage nur von einem Fachbetrieb angeschlossen werden.
Eine Wallbox im Carport oder in der Garage sollte gut zugänglich positioniert werden. Allen berechtigten Nutzern einer Wallbox in Garage oder Carport kommt eine einfache Handhabung entgegen, daher sollten Montagehöhe und Ladekabellänge auf den Nutzer und das E-Auto abgestimmt werden.
Das Ladekabel muss zwar lang genug sein, um es bequem anschließen zu können, doch Vorsicht: Ein langes Ladekabel kann auch eine Stolperfalle darstellen. Ist ein Display auf der Wallbox vorhanden, sollte es bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut ablesbar sein.
Es gibt keine spezielle Versicherung, die für Schäden an einer Wallbox eintritt. Wenn die Ladestation dem Hauseigentümer gehört, sind viele Schäden über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Bei Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage kann die Wallbox bereits als Versicherungsbestandteil inkludiert sein. Hat sich ein Mieter oder ein Wohnungseigentümer eine Wallbox gekauft und installieren lassen, greift in der Regel die Hausratversicherung. In Fällen, in denen die Wallbox Schäden an anderer Stelle verursacht, kommt eine Kaskoversicherung oder eine Haftpflichtversicherung zum Zug.
Die Installation einer Wallbox in einer Garage oder im Carport hat einige Vorzüge. Die Unterbringung an einem geschlossenen oder doch zumindest überdachten Standort schützt die Wallbox gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Sturmschäden. Bei Installation der Wallbox in einem Carport oder einer Garage ist zudem oft bereits eine elektrische Infrastruktur vorhanden, die sich nutzen oder erweitern lässt. Garage und Carport bieten zudem einen gewissen baulichen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Wallbox und erschweren eine unbefugte Nutzung, sodass in vielen Fällen auf eine Wallbox mit Zugangsschutz verzichtet werden kann.