Mit MENNEKES können Sie ganz einfach mit der Energie der Sonne unterwegs sein. Denn mit einer Photovoltaikanlage und der passenden AMTRON® Wallbox lässt sich Ihr E-Auto ganz einfach und nachhaltig mit Sonnenenergie laden. AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 bieten Ihnen mit unterschiedlichem Funktionsumfang genau die Ladelösung, die in Kombination mit Ihrer Solaranlage und Ihrem Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) zu Ihrer Lebenssituation und Ihren individuellen Anforderungen passt. Denn unsere Wallboxen sind kompatibel zu Solaranlagen und/oder HEMS aller gängigen Hersteller – ein entscheidender Vorteil!
Klimawandel, Erdölknappheit, Luftverschmutzung – Mobilität muss in Zukunft CO2-neutral sein. Die Vorteile des Solarladens liegen auf der Hand: Strom aus eigener Herstellung ist ökologisch sinnvoll und bringt finanzielle Vorteile, denn Sie senken gleichzeitig Ihre Energiekosten und trotzen steigenden Energiepreisen. Durch die Kombination aus Wallbox und Photovoltaik nutzen Sie den selbsterzeugten Strom für Ihre Mobilität und steigern gleichzeitig durch die Überschussladung den Eigenverbrauch der Solarenergie. Der Strom vom Dach muss nicht mehr zu ungünstigen Tarifen ins Netz eingespeist werden, sondern lädt ihr Auto!
Laden Sie flexibel, wann und wie Sie wollen, und machen Sie sich unabhängig von Netzstrombetreibern. Ein weiterer Pluspunkt: Nicht zuletzt wird die Anschaffung von Photovoltaikanlagen und einer eigenen, privaten Ladestruktur aktuell mit unterschiedlichen Förderprogrammen unterstützt.
Wie viel Energie in welchem Zeitraum geladen wird, können Sie bequem steuern. Zwei wesentliche Ladefunktionen stehen zur Wahl: Überschussladen und Netzstrombezug.
Die Energie, die von Ihrer Solaranlage produziert wird und übrig bleibt, nachdem Ihr Haus versorgt worden ist, nennt man Überschussenergie. Über die intuitive Bedienung per Weboberfläche können Sie überschüssigen Strom aus Ihrer hauseigenen Photovoltaik-Anlage ganz einfach, bequem und kontrolliert in Ihr E-Fahrzeug übertragen. Es wird genau die Menge an Energie geladen, die der Überschussenergie entspricht. Das Laden dauert zwar etwas länger, aber Sie beziehen keine Energie aus dem Versorgungsnetz, sondern haben ausschließlich umweltschonende Sonnenenergie in Ihrer Batterie.
Dauert es Ihnen einmal zu lange und Sie möchten nicht warten, bis Ihr E-Auto allein durch selbsterzeugten, überschüssigen Solarstrom geladen ist, haben Sie mit den MENNEKES Wallboxen auch die Möglichkeit, ganz unkompliziert die Verwendung von PV-Überschussenergie und Netzstrombezug zu kombinieren. Der Ladevorgang wird jetzt so gesteuert, dass zwar weiterhin möglichst viel Sonnenenergie genutzt wird, doch sollte einmal nicht ausreichend Strom vorhanden sein, um die minimale Ladeleistung zu erreichen, wird die gewünschte Energiemenge in einem von Ihnen vorgegebenen Zeitraum durch Netzstrombezug ergänzt und zur Verfügung gestellt.
Im Prinzip kann jede Wallbox mit Solarstrom betrieben werden. Möchte man jedoch sicher gehen, dass der eigenproduzierte Strom der PV-Anlage in die Autobatterie fließt, sollte die Wallbox über eine Solarladefunktion verfügen, die man gezielt auswählen kann.
Mit PV-Überschuss meint man die Strommenge, die eine Photovoltaikanlage über den aktuellen Verbrauch des angeschlossenen Haushalts hinaus produziert. Die überschüssige Ladung kann gespeichert, in das Stromnetz eingespeist oder zum Laden eines E-Autos mittels Wallbox genutzt werden. Letzteres nennt man PV-Überschussladung.
Mindestens 1 Kilowatt Peak (kWp) Leistung pro 1.000 Kilowattstunden (kWh) Jahresstromverbrauch für Haushalt und Elektroauto zusammen.
Ist genug Energie über die PV-Anlage vorhanden, wird dies entweder über einen externen Zähler direkt von der Wallbox bestimmt oder über einen HEMS vorgegeben, der über eine der vorhandenen Schnittstellen an die Wallbox angebunden ist.
Eine MENNEKES Wallbox mit Solarladefunktion für eine PV-Anlage können Sie ab 933 € kaufen. Zu den Anschaffungskosten für die Wallbox kommen noch die Installationskosten durch einen geschulten Elektroinstallateur hinzu.
MENNEKES hat aktuell in seinem Produktportfolio mehrere Wallboxen im Angebot, die sich für PV-Überschussladen eignen: AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4You 300.
Eine genaue Definition für eine intelligente Wallbox gibt es nicht. I.d.R. versteht man darunter eine Wallbox, die sich z. B. ins lokale Netzwerk einbinden lässt und so mit verschiedenen anderen Geräten wie einem HEMS kommunizieren kann. So ist es dann möglich, das E-Auto gezielt mit Solarstrom zu laden. Auch für Dienstwagenfahrer oder beim Lastmanagement werden intelligente Wallboxen benötigt.
Eine Kilowattstunde Netzstrom kostet aktuell etwa 45 Cent und mehr. Strom aus einer Photovoltaikanlage kann hingegen bereits für 8 bis 12 Cent pro Kilowattstunde erzeugt werden. Diese Kosten nennt man Gestehungskosten. Bei jeder selbst verbrauchten Kilowattstunde Strom sparen Sie die Differenz zwischen den Gestehungskosten und dem Haushaltsstrompreis. Im Vergleich zu Benzin können Sie mit Ihrer Wallbox bis zu 80 Prozent der Tankkosten einsparen.
Grundsätzlich kann jede Wallbox mit Strom aus einer Photovoltaikanlage betrieben werden. Um jedoch sicherzustellen, dass gezielt mit Solarstrom geladen wird, wenn dieser verfügbar ist, ist darauf zu achten, dass die Wallbox eine Solarladefunktion hat. Wallboxen, die für die Kombination mit Photovoltaik geeignet sind, sind AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4You 300.