Als Entwickler des Typ 2-Steckers ist MENNEKES Pionier im Bereich der Ladekabel und hat ein umfangreiches Portfolio für das Mode 2- und Mode 3-Laden.

Ein Mode 3-Ladekabel ist ein Verbindungskabel zwischen Ladestation und Elektroauto. Mit dem MENNEKES Ladekabel Mode 3, Typ 2, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Vor 10 Jahren wurde der MENNEKES Typ 2 Stecker zum offiziellen EU-Standard – ein Meilenstein für die Elektromobilität und für uns als eMobility-Pioniere. Unser innovativer Stecker hat maßgeblich dazu beigetragen, die Ladeinfrastruktur europaweit zu revolutionieren und Elektrofahrzeuge alltagstauglich zu machen.
Egal ob in spiralisierter Form oder auch als glatte Variante – unsere Ladekabel überzeugen mit robuster Qualität und absoluter Langlebigkeit. Stecker und Kupplungen sind vergossen, das heißt, sie können sogar mit einem Auto überfahren werden, ohne kaputt zu gehen. Außerdem hilft der Verguss bei Wärmeabfuhr, Isolation und Zugentlastung des Kabels. Die Kabel sind gegen Staub und Wasser geschützt. Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern.

Das spiralisierte Kabel eignet sich für alle Fahrzeuge mit Typ 2 Stecker. Es kann an öffentlichen Ladestationen / Wallboxen mit Ladesteckdose für Ladeleistungen bis 11 kW angeschlossen werden.
Dank vier Meter Kabellänge können Sie Ihren Wagen auch an schwer zugänglichen Stellen oder über größere Distanz laden. Durch seine spiralisierte Form lässt sich das Kabel stecken, ohne dass es den Boden berührt. So ist das Typ 2 Ladekabel gesteckt gut sichtbar und wird nicht schmutzig. Darüber hinaus hat es den Vorteil, dass es noch platzsparender verstaut werden kann.

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz. Typ 2 ist der europäische Standard Ladestecker entwickelt von MENNEKES. Je nach Variante sind im privaten Haushalt Ladeleistungen bis 22 kW (400 V, 32 A) möglich, abhängig vom Fahrzeug und der Ladestation.

Mit einem mobilen Ladekabel Mode 2, auch als „Notladekabel“ bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (Schuko) oder CEE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise
Mode 2-Ladekabel von MENNEKES erbringen eine Ladeleistung bis zu 3,7 kW. Sie sind bedienfreundlich, da keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden müssen. Das Gehäuse ist so robust, dass es selbst mit einem Auto überfahren werden kann. Die Schutzarten IP 44 (Steckvorrichtungen) und IP 67 (Lademodul) bieten Sicherheit gegen Staub und Wasser.