Der Aufbau und der Betrieb einer vernetzten Ladeinfrastruktur für Immobilien wie Mehrfamilienhäuser, Unternehmen und Flottenbetreiber sollten gut geplant sein. Neben der Installation der passenden Hardware sind die professionelle Steuerung und die Möglichkeit der An- und Einbindung in ein entsprechendes Energiemanagementkonzept entscheidend.
Die Lösung ist ein intelligentes, automatisiertes Lastmanagement. Dadurch können alle zu ladenden Elektroautos mit dem entsprechend notwendigen Strom versorgt werden. Auch Eigenheimbesitzer mit einer PV-Anlage profitieren von einer Wallbox mit intelligentem Lastmanagement.

Wenn das E-Auto lädt, ist es nicht der einzige Verbraucher im Unternehmen bzw. in der Immobilie. Zu bestimmten Tageszeiten kann es dazu kommen, dass viele Elektrofahrzeuge zur gleichen Zeit laden müssen – oder dann laden, wenn andere Stromverbraucher ihren Maximalverbrauch haben (Hotelküchen, Produktionshallen, Klimaanlagen, Wohnanlagen nach der Arbeit etc.). Hier kommt das Lastmanagement, auch „Smart Charging“ oder Lademanagement genannt, zum Einsatz.
Intelligentes Last- und Lademanagement bedeutet, die Netzanschlussleistung des Gebäudes nicht zu überschreiten und dabei die zur Verfügung stehende Leistung möglichst optimal auf alle Verbraucher zu verteilen. So können alle zu ladenden Fahrzeuge mit dem entsprechend notwendigen Strom versorgt werden. In Phasen, in denen viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, ist Ihre Betriebs- und Kostensicherheit somit jederzeit gewährleistet. Das Lastmanagementsystem reguliert die Ladeleistung und vermeidet so teure Lastspitzen.
MENNEKES bietet diesen wichtigen Baustein als einen wesentlichen Bestandteil vernetzter Ladelösungen an, wenn es darum geht, den Betrieb mehrerer Ladepunkte intelligent und ökonomisch auszusteuern. Ladelösungen von MENNEKES stehen für sicheres Laden zu jedem Zeitpunkt, immer mit der optimalen Leistungsverteilung und zusätzlich kostenoptimiert.

Der maximal zur Verfügung stehende Strom einer Liegenschaft bzw. des Netzanschlusses ist bekannt (Linie dunkelgrau). Aufgrund von Erfahrungswerten ist auch der maximal zur Verfügung stehende Strom der gesamten Ladeinfrastruktur am Anschlusspunkt bekannt bzw. ermittelbar (Linie hellgrau). Statisches Lastmanagement bedeutet, dass in der Ladeinfrastruktur diese Obergrenze des verfügbaren Ladestroms durch eine Fachkraft eingestellt werden kann. Das Lastmanagementsystem verteilt den Strom auf alle im Betrieb befindlichen Ladepunkte und vermeidet somit das Überschreiten der Vorgabe.

Für ein dynamisches Lastmanagement wird in regelmäßigen Abständen der Stromverbrauch der Liegenschaft bzw. des Netzanschlusses gemessen. Aus den ermittelten Werten lässt sich der maximal zur Verfügung stehende Strom für die Ladeinfrastruktur ableiten (Linie hellgrau). Durch das Lastmanagementsystem wird der Ladestrom intelligent an alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt. Diese dynamische Obergrenze des zur Verfügung stehenden Stromes wird nicht überschritten.
In einer kleinen Liegenschaft, z. B. Ein- und Mehrfamilienhaus, kann der Eigenverbrauch von Solarstrom maximiert werden, indem eine Vernetzung mit einer unserer AMTRON® Wallboxen und einem Heim-Energiemanagementsystem stattfindet. Über eine intelligente Schnittstelle kann zukünftig auch die Anbindung an ein Smart Meter Gateway (SMGW) erfolgen.

Die Professional-Ladesysteme werden per Point-to-Point Ethernet in das bestehende Netzwerk von Unternehmen integriert. Ein Professional+ Ladesystem, die Wallbox AMTRON® Professional, die Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge oder die Ladesäule AMEDIO® Professional, dient dabei als Master für alle anderen Ladesysteme. Bei mehreren Ladepunkten kann die Leistung, die die Fahrzeuge in Summe benötigen, aufgrund begrenzter Netzkapazitäten über der liegen, die der Energieversorger bzw. die Energieverteilung zur Verfügung stellen kann. Hier greift das Lastmanagement als übergeordnete Steuerung ein und stimmt die Ladeströme der einzelnen Ladepunkte aufeinander ab.

Die MENNEKES Ladestationen der Produktreihe AMTRON® Professional, AMTRON® Professional Twincharge und AMEDIO® Professional bieten die integrierte Funktion "lokaler Blackoutschutz" in Form eines dynamischen Lastmanagements. Somit ist immer Betriebssicherheit garantiert, da die vorhandene Energieversorgung nicht überlastet wird. Verbrauchsschwankungen der Liegenschaft werden flexibel berücksichtigt. Voraussetzung ist eine Ermittlung der Stromwertvorgabe per zusätzlichem externen Messgerät. Die Vernetzung zwischen dem Energiezähler und der Ladestation kann über eine Direktverbindung oder über eine Ethernet-Netzwerkverbindung erfolgen.


Die Ladeinfrastruktur wird in das Energiemanagement (EMS) der Liegenschaft eingebunden und nutzt dabei die etablierten Schnittstellen und Protokolle. Die Kompatibilität und Interoperabilität ist mit vielen Herstellern von EMS gegeben. Das phasengenaue Lastmanagement beinhaltet die konfigurierbare Schieflastvermeidung.


Mit der Wallbox AMTRON® Professional, der Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge und der Ladesäule AMEDIO® Professional, den lastmanagementfähigen Ladelösungen von MENNEKES, erhalten Sie ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur für unterschiedliche Bedürfnisse: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung.
Unter Lastmanagement versteht man eine aktive, gezielte Steuerung des Stromverbrauchs und des Energiebezugs. Häufig wird der Begriff im Zusammenhang mit der Elektromobilität genannt. Gemeint ist die Fähigkeit von Ladestationen, nur dann Strom zu beziehen, wenn die Kapazität im Stromnetz dazu ausreicht. Denn das Überschreiten der Netzkapazität kann hohe Kosten verursachen.
MENNEKES entwickelt Ladesysteme mit intelligentem Lastmanagement für unterschiedliche Bereiche. Vom Eigenheimbesitzer mit PV-Anlage, über Wallboxen für Mehrfamilienhäuser bis hin zu Ladeplätzen für viele Elektroautos gleichzeitig. Durch intelligentes Lastmanagement wird eine konstante und sichere Ladung zu jederzeit sichergestellt.
Eine smarte Wallbox mit Lastmanagement gibt es aus dem Hause MENNEKES ab 933 € für den Einsatz im privaten Bereich. Für größere Projekte und industrielle Anwendungen hängen die Kosten maßgeblich von der Anzahl der Ladstationen ab.