POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Energiemonitoring hilft Unternehmen, Energiekosten besser zu verstehen und Verbrauchsmuster sichtbar zu machen. Dank flexibler digitaler Lösungen lässt sich eine Energiedatenerfassung auf Unternehmen jeder Größe und Branche anpassen. Der umfassende Blick auf den Energieverbrauch kann sich schnell auszahlen. Durch Energiemonitoring erfüllen Unternehmen zudem gesetzliche Auflagen und belegen ihre Nachhaltigkeitsziele mit harten Fakten.
Energiemonitoring ist die systematische Erfassung, Auswertung und Darstellung des Energieverbrauchs in einem Unternehmen. An welchen Stellen wird wie viel Energie verbraucht? Was sind die Kostentreiber und wo wird Energie verschwendet? Das Monitoring liefert eindeutige Auskünfte. Die Grundlage dafür sind digitale Messsysteme, die an allen relevanten Verbrauchsstellen Daten über Strom, Wärme, Gas oder Druckluft in Echtzeit erfassen. Eine Software sammelt diese Werte und stellt sie übersichtlich dar. Bei einem plötzlich auftretenden hohen Verbrauch an einer Messstelle lässt sich ein Alarm ausgeben.
Durch kontinuierlich vorgenommene Messungen ergeben sich aussagekräftige Verbrauchsprofile. Typische Lastspitzen, unnötige Grundlasten oder ineffiziente Anlagen werden so schnell erkannt. Durch erste Optimierungsmaßnahmen lassen sich unmittelbar Einsparungen erzielen. Die Verbräuche lassen sich durch technische oder organisatorische Veränderungen oft noch weiter drücken.
Energiemonitoring ist kein einmaliges Projekt, sondern ein laufender Prozess. Es unterstützt Unternehmen dabei, Energieverbräuche transparent zu erfassen, Entwicklungen nachzuvollziehen und Optimierungspotenziale datenbasiert zu identifizieren. Außerdem bildet es die Basis für Energiemanagementsysteme wie ISO 50001 sowie für Nachhaltigkeitsberichte.

Grundsätzlich profitieren alle Unternehmen von einer strukturierten Energiedatenerfassung. Die Vorteile unterscheiden sich jedoch je nach Unternehmensgröße und Branche.
Hier sind die Energieverbräuche oft besonders hoch. Energiemonitoring hilft, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Durch die Analyse von Lastprofilen können Unternehmen ihre Produktionszeiten besser auf günstige Stromtarife abstimmen.
In Büros, Filialen oder Hotels gibt es Grundlasten durch Beleuchtung, Klimatisierung und IT. Oft lassen sich Skalierungseffekte nutzen, denn Verbrauchsunterschiede zwischen einzelnen Standorten sind schnell erkennbar. Durch Analyse der Standorte mit besonders niedrigen Energieverbräuchen lässt sich eine gesamte Kette sukzessive energetisch optimieren.
Schulen, Verwaltungen und Krankenhäuser erhalten mit Energiedatenerfassung einen Überblick über ihre Energiekosten und können Budgets gezielter einsetzen. In diesem Bereich zeugt Energiemonitoring von einem bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen und einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Ressourcen.
Unabhängig von Größe und Branche wollen sich die meisten Unternehmen in puncto Energie und Umwelt zukunftssicher aufstellen und mehr Transparenz über ihren Energieverbrauch erhalten. Der Mehrwert eines Energiemonitorings hängt hier nicht allein von der Verfügbarkeit von Daten ab, sondern insbesondere von der einfachen Bereitstellung handlungsrelevanter Informationen. Für KMU ohne spezialisierte Energiefachkräfte sind daher Lösungen vorteilhaft, die sich bedarfsgerecht skalieren lassen und auf die Komplexität klassischer Energiemanagementsysteme verzichten.

Die Kette mit 18 Filialen hat jährliche Stromkosten von rund 420.000 Euro. Nach der Einführung eines Monitoring-Systems zeigen die Daten drei große Einsparfelder:
Durch neue Zeitschaltprogramme, die Absenkung von Ofentemperaturen, die Anpassung von Kälteanlagen und den Einsatz von Bewegungsmeldern für die Außenbeleuchtung werden auf Basis der Energiedatenerfassung Verbrauchsmuster sichtbar und gezielte Maßnahmen ableitbar.
Zudem zeigt der Filialvergleich, welcher Standort den geringsten Energieverbrauch aufweist. Diese Filiale dient als Modell für die Verbrauchsoptimierung der anderen Filialen. Die gewonnenen Daten kann die Bäckereikette auch für die Planung neuer Standorte nutzen, um von Beginn an verbrauchsoptimierte Prozesse zu etablieren.
Inwieweit Unternehmen Energieaudits durchführen oder Energiemanagementsysteme einführen müssen hängt vom EnEfG (Energieeffizienzgesetz) sowie EDL-G (Energiedienstleistungsgesetz) ab. Als Managementsysteme kommen in der Praxis ISO 50001 oder EMAS in Frage. Prinzipiell wird zwischen KMU und Nicht-KMU unterschieden.
Unternehmen mit einem Gesamtendenergieverbrauch über 7,5 GWh/Jahr müssen laut § 8 EnEfG über ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem verfügen und zwar unabhängig vom KMU-Status. Der Gesamtendenergieverbrauch umfasst dabei die vom Unternehmen eingesetzten Energieträger wie Strom, Erdgas, Fernwärme, Heizöl oder andere Brennstoffe. Für Unternehmen mit KMU-Status und weniger als 7,5 GWh/Jahr Gesamtenergieverbrauch bleibt die Durchführung eines Energieaudits freiwillig, wird jedoch durch Förderprogramme, wie den BAFA-Zuschüssen, unterstützt. Für Nicht-KMU gilt laut EDL-G allerdings grundsätzlich die Energieauditpflicht oder als Alternative die Einführung von ISO 50001 oder EMAS. Ausnahme sind alle Nicht-KMU mit einem Gesamtenergieverbrauch von höchstens 0,5 GWh/Jahr, die nur eine vereinfachte Energieerklärung abgeben müssen.
Da Geschäftspartner und Kunden zunehmend auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz achten, setzen auch immer mehr kleine und mittlere Unternehmen Energiemonitoring ein, um Kosten zu senken und sich im Wettbewerb besser zu positionieren.

Verschiedene Förderprogramme erleichtern Unternehmen die Investition in Energiemonitoring und modernes Energiemanagement.
Mit dem Programm "Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft" (BAFA) werden sowohl hardwarebasierte Messtechnik als auch Software für Energiedatenmanagement unterstützt.
Die KfW fördert Investitionen in Energieeffizienz teilweise über zinsgünstige Kredite und Tilgungszuschüsse. Energiemonitoring ist oft förderfähig, wenn es Bestandteil eines umfassenderen Effizienzprojekts ist.
Viele Bundesländer bieten zusätzliche Förderungen an. Diese richten sich häufig gezielt an KMU und unterstützen Digitalisierungsmaßnahmen, zu denen häufig Energiedatenmanagement zählt.
Programme aus dem Bereich "Digitale Transformation" berücksichtigen Energie- und Monitoringtechnologien, wenn sie zur Prozessoptimierung beitragen.
Häufig können Unternehmen 20-50 % der Investitionskosten als Zuschuss erhalten.
Energiemonitoring macht Energieflüsse transparent, hilft Kosten zu senken und bereitet Unternehmen auf zukünftige Anforderungen vor. Moderne digitale Systeme ermöglichen effiziente Datenerfassung und liefern eine fundierte Basis für wirtschaftliche Entscheidungen. Damit ist die Energiedatenerfassung eine strategische Investition, die sich durch geringere Energiekosten und höhere Wettbewerbsfähigkeit oft schnell amortisiert.