Für uns bei MENNEKES ist der intensive Dialog mit unseren Kunden die wichtigste Triebfeder. Das ermöglicht es uns, sehr individuell und flexibel auf spezifische Anforderungen einzugehen. Außerdem gibt es uns ständig einen Eindruck davon, was im Praxisalltag an Lösungen benötigt wird. Aus solchen Einblicken entstehen oft Anstöße, die uns zu Produktinnovationen treiben. So wie bei dem neuen mobilen Verteiler EverBOX® Grip! Mobil, stabil, griffig! Das bringt das Lastenheft der mobilen Verteiler auf den Punkt. Und genauso konsequent und kompromisslos ist die Umsetzung.
Begonnen hat alles im engen Dialog mit einem Kunden im Schiffbau-Sektor. Hier herrschen die wohl härtesten Bedingungen, die man für mobile Verteiler nur finden kann. Mobil meint hier „hochmobil“, stabil meint „fast unverwüstlich“ und griffig meint „muss durch engste Bereiche bugsierbar sein“. Das Ergebnis war so überzeugend, dass wir es zur Serienreife weiterentwickelt haben.
EverBOX® Grip – mobile Verteiler mit Griff!
Mit der EverBOX® Grip haben Sie buchstäblich „alles im Griff“. Denn die beiden Griffe sind nicht nur ein prägnantes Design-Merkmal der EverBOX® Grip – sie bilden auch das verbindende statische Gerüst, in das Verteilergehäuse und Sicherungselemente zuverlässig integriert sind.
Als praktische Tragegriffe bieten sie dem Anwender zusätzlich bei verschiedenen Tragepositionen optimalen Halt. Mit diesem völlig neuen Ansatz für das Prinzip „mobile Verteiler“ versprechen wir also nicht zu viel, wenn wir sagen: Mit der EverBOX® Grip haben Sie Ihre mobile Verteilung voll im Griff!
Seitliche Griffe bieten gute Handling-Möglichkeiten und wirken gleichzeitig als Stoßfänger für das eigentliche Verteilergehäuse.
Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen. Leicht zugängliche Sicherungselemente.
Das eigentliche PE-Gehäuse des Verteilers ist äußerst robust und bietet für die Bestückung sehr guten Schutz – zusätzlich gesichert durch die Griffe als äußere Stoßfänger.
Alle EverBOX® Grip mobile Verteiler können wahlweise mit roten oder schwarzen Griffen ausgestattet werden.
Die EverBOX® Grip bietet den Schutzgrad IP 44.
Dank der Griffe können bis zu vier EverBOX® Grip mobile Verteiler übereinandergestapelt werden.
Die von oben bedienbaren Steckdosen bieten durch ihre abgewinkelte Position optimale Erreichbarkeit.
Die EverBOX® Grip ist mit fest installierter Zuleitung (2 m) erhältlich.
530 x 370 x 320 mm
Mobil, stabil, griffig – so konsequent und kompromisslos wie das Leistungsversprechen sind auch die verfügbaren Produktvarianten der EverBOX® Grip! Wir haben sechs Standard-Bestückungsvarianten konzipiert, die alle üblichen Einsatzfälle optimal abdecken. Außerdem können Sie die Griffe farblich in Rot oder Schwarz wählen.
Als Idee auf einer Werft geboren, entwickelt für den Einsatz im Schiffbau, produziert für die Verwendung überall dort, wo der Raum begrenzt und die Bedingungen hart sind – steht die EverBOX® Grip nun für Sie bereit!
Ob im Kesselbau, bei Arbeiten an und in Rohrleitungen, in Tunneln oder Stollen, aber auch im anspruchsvollen Outdoor-Einsatz – die EverBOX® Grip läuft gerade dann zur Höchstform auf, wenn es im eigentlichen Sinne eng wird. Auch wenn ausreichend Platz vorhanden ist, werden Sie ihre praktische, kompakte Bauform ebenso wie ihre Stabilität zu schätzen wissen: im Stahlbau, in der Bühnentechnik, im Rettungseinsatz bei Feuerwehr oder Katastrophenschutz!