Choose your country

MENNEKES

Ladedauer von E-Autos einfach berechnen

Wie lange lädt ein E-Auto?

Die steigende Anzahl von Ladestationen und die fortschreitende Entwicklung der Technologie tragen dazu bei, dass sich immer mehr Menschen für den Kauf eines E-Autos entscheiden. Eines der Hauptargumente gegen die Elektromobilität ist jedoch die Frage nach der Ladedauer. Wie lange dauert es wirklich, ein Elektroauto aufzuladen? Lesen Sie hier mehr über unterschiedliche Faktoren, die die Ladedauer eines E-Autos beeinflussen.

Wovon hängt die Ladedauer eines E-Autos ab?

Die Ladegeschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind dabei die Ladeleistung der Ladestation, die Batteriekapazität des Fahrzeugs, das verwendete Ladeprotokoll und der Zustand der Batterie. Hinzu kommt: Wenn das Stromnetz stark belastet ist oder die Ladestation eine begrenzte Infrastruktur aufweist, kann dies ebenfalls zu einer reduzierten Ladegeschwindigkeit führen.

Ladeleistung der Ladestation

Die Ladeleistung gibt an, wie schnell Energie in das Fahrzeug geladen werden kann. Diese Leistung wird in Kilowatt (kW) gemessen. Eine höhere Ladeleistung ermöglicht ein schnelleres Aufladen. Wallboxen für zu Hause laden üblicherweise mit 11 oder 22 kW. Am längsten dauert das Laden über eine Haushaltssteckdose mit 2,3 kW. Die Lademöglichkeit sollte nur im Notfall genutzt werden.

Unterwegs stehen an Autobahnen oft Schnellladestationen zur Verfügung, die mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW ein E-Auto innerhalb von 60 Minuten aufladen können. Der Nachteil – die Schnellladung vertragen die aktuell verbauten Lithium-Ionen-Akkus auf die Dauer nicht gut und büßen langfristig ihre Leistungsfähigkeit ein. Darum sollten Sie Ihr E-Auto so oft wie möglich mittels einer Wallbox langsam über Nacht aufladen. Das schont den Akku.

Ladeleistung des E-Autos

Ein Fahrzeug mit einem passenden Ladeprotokoll, einem kompatiblen Steckertyp und einem leistungsstarken On-Board-Ladegerät (AC-Laden) kann von einer Ladestation mit höherer Leistung schneller geladen werden. Lässt das On-Board-Ladegerät dreiphasiges Laden zu, dann liegt die maximale Ladeleistung zwischen 11 kW und 22 kW.

Zustand der Batterie

E-Autos richten die Ladegeschwindigkeit nach dem Ladezustand und der Temperatur der Fahrzeugbatterie aus. Bei 80 % vollem Akku wird die Ladeleistung meist gedrosselt – ähnlich wie beim Eingießen von Wasser in ein Glas. Und: Eine kalte Batterie oder eine Batterie, die bereits viele Ladezyklen hinter sich hat, wird langsamer geladen.

Batteriekapazität des Elektrofahrzeugs

Die Batteriekapazität bestimmt, wie viel Energie das Fahrzeug aufnehmen kann. Eine größere Batteriekapazität bedeutet längere Ladezeiten. Die Ladedauer lässt sich grob berechnen, in dem die Batteriekapazität (in kWh) durch die Ladeleistung der Ladestation geteilt wird.

Ladezeit berechnen - Formel und Rechenbeispiel

Nehmen wir an, Ihr Fahrzeug verfügt über eine Batteriekapazität von 50 kWh und Sie nutzen eine Ladestation mit einer Ladeleistung von 7,4 kW. Durch die Division der Batteriekapazität durch die Ladeleistung erhalten Sie eine ungefähre Schätzung der benötigten Zeit: Ladedauer = 50 kWh / 7,4 kW = ca. 6,76 Stunden. Unberücksichtigt bleibt der Ladezustand oder die Temperatur der Batterie.

Weitere Infos zum Thema E-Auto laden

Elektroauto laden

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Fahrzeug aufladen können, welche Möglichkeiten es für unterwegs gibt und was es zu beachten gibt.

E-Auto laden

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Wallbox Voraussetzungen

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, können Sie bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahren Sie hier, was Sie vor dem Kauf beachten sollten und wo Sie eine MENNEKES Wallbox kaufen können.

Wallbox kaufen