Choose your country
MENNEKES

Wallbox kaufen

Wallbox kaufen

Mit MENNEKES finden Sie die Ladestation, die zu Ihnen passt

Wenn Sie sich für den Kauf einer Wallbox interessieren, sind Sie bei uns genau richtig! Als renommierter Experte für Ladestationen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Elektromobilität bieten wir Ihnen hochwertige Wallboxen, die Ihr Elektrofahrzeug schnell, zuverlässig und sicher aufladen.

Warum eine Wallbox kaufen?

Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Mit einer eigenen Ladestation zu Hause können Sie Ihr Elektrofahrzeug bequem aufladen, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein. Sie sparen Zeit und können Ihr Fahrzeug z. B. über Nacht oder während der Arbeitszeit im Homeoffice aufladen. Zudem ermöglicht eine Wallbox eine schnellere Ladegeschwindigkeit und bietet viel mehr Sicherheit im Vergleich zum Laden mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose.

Was sollte man beim Wallbox Kauf beachten?

Der Kauf einer eigenen Wallbox ist ein wichtiger Schritt für E-Autobesitzer, um ihr Fahrzeug bequem, unabhängig von öffentlichen Ladestationen und effizient aufladen zu können. Bevor Sie sich für eine Wallbox entscheiden, gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:

Ladeleistung

Achten Sie auf die maximale Ladeleistung der Wallbox. Je höher die Ladeleistung, desto schneller kann Ihr Fahrzeug aufgeladen werden. Stellen Sie sicher, dass die Ladeleistung der Wallbox zu Ihrem Elektrofahrzeug passt und Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. In der Regel werden Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW angeboten. Wir informieren Sie, welche Wallbox für wen geeignet ist.

Wallbox 11 kW oder 22 kW kaufen

Kompatibilität

Überprüfen Sie zum einen die Kompatibilität der Wallbox mit Ihrem Elektrofahrzeug. Nicht alle Wallboxen unterstützen alle Fahrzeugmodelle und Ladeanschlüsse. Achten Sie darauf, dass die Wallbox den richtigen Steckertyp und das richtige Ladesystem für Ihr Fahrzeug unterstützt. Achten Sie zum anderen auch darauf, dass Ihre Wallbox mit einem vorhandenen oder geplanten Heim-Energiemanagementsystem kompatibel ist, wenn Sie z. B. zu Hause Solarladen möchten. MENNEKES bietet Ihnen zu jeder individuellen Anforderung die passende Wallbox!

Wallbox Kompatibilität prüfen

Installation

Überlegen Sie, welchen professionellen Elektrofachfachmann Sie zur Installation beauftragen möchten. Einige Wallboxen erfordern möglicherweise eine aufwendigere Installation als andere. Stellen Sie sicher, dass die Wallbox einfach und sicher zu installieren ist und den örtlichen elektrischen Vorschriften entspricht. Entscheiden Sie sich für eine MENNEKES Wallbox, können Sie unser deutschlandweites Partnernetzwerk nutzen, um Ihren Installateur vor Ort zu finden und zu kontaktieren.

Wallbox Installation

Zusätzliche Funktionen

Informieren Sie sich über zusätzliche Funktionen, die die Wallbox bieten kann bzw. soll. Einige Wallboxen verfügen über smarte Funktionen wie WLAN-Konnektivität, Lastmanagement oder die Möglichkeit, über einen Stromzähler den Verbrauch zu überwachen und zu steuern sowie Zugangsschutz und/oder Solarladen. Diese Funktionen können das Ladeerlebnis weiter verbessern und die Nutzung der Wallbox komfortabler machen.

Wallbox mit Stromzähler

Qualität und Sicherheit

Achten Sie auf die Qualität und Sicherheit der Wallbox. Wählen Sie einen renommierten Ladestationen-Hersteller wie MENNEKES, der qualitativ hochwertige Produkte anbietet und die geltenden Sicherheitsstandards erfüllt. Eine zertifizierte Wallbox gewährleistet Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung des Geräts!

Wallbox Hersteller mit Tradition

Förderfähige Wallboxen

Aktuell gibt es eine Förderung über die KfW mit dem Programm 442 - Solarstrom für Elektroautos. Über dieses können Sie einen Zuschuss beantragen für den Kauf, den Aufbau und die Erweiterung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher und Wallbox. Die Förderung richtet sich an für Eigentümer/innen von selbst genutzten Wohngebäuden, die ein Elektroauto besitzen. Weiterführende Informationen und förderfähige Wallboxen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Wallbox Förderung 2023

Wallbox-Kosten: Das kommt beim Kauf einer Wallbox auf Sie zu

Welche Kosten beim Kauf einer Wallbox auf Sie zukommen, lässt sich pauschal nicht sagen. Neben den Kosten für die Wallbox selbst müssen Sie mit Kosten für die Installation und Anmeldung rechnen. Sollten Sie zu Hause bereits über ideale Voraussetzungen für die Installation verfügen und gleichzeitig in einer Kommune mit guter Förderung leben, dann können Ihre Kosten deutlich geringer ausfallen. Müssen Sie hingegen erst einiges für die neue Wallbox vorbereiten, dann ist es gut möglich, dass erhöhte Kosten auf Sie zukommen werden.

Was kostet eine Wallbox?

Die Kosten einer Wallbox hängen zum einen von der Ladeleistung und zum anderen vom Funktionsumfang ab. Eine einfache 11 kW Wallbox ohne zusätzlich Features wie Stromzähler, Zugangsschutz oder Solarladen ist schon ab ca. 500 Euro erhältlich.

Prüfen Sie im Vorfeld genau, welche Ladestation zu Ihnen passt. Wollen Sie Ihr Auto mit Strom aus Ihrer Solaranlage laden, brauchen Sie eine Wallbox mit Zugangsschutz. Möchten Sie für Ihren elektrischen Firmenwagen Ladestrom mit Ihrem Arbeitgeber abrechen, benötigen Sie eine Wallbox mit den entsprechen Funktionen. Je nach Modell, Hersteller und Zusatzoptionen entstehen an dieser Stelle allerdings auch Wallbox-Kosten von bis zu 3.000 Euro.

Wie hoch sind die Kosten für die Installation der Wallbox?

Nach der Entscheidung für eine Wallbox und dem Kauf muss die Installation zwingend von einem Fachbetrieb übernommen werden. Das kann die Wallbox-Kosten noch einmal in die Höhe treiben. Grundsätzlich müssen für den Anschluss der Wallbox mit zusätzlichen Installationskosten zwischen 1.000 und 1.500 Euro gerechnet werden.

Dabei spielen verschiedene Faktoren eine preisliche Rolle wie z. B., ob in der Wallbox ein Fehlerstromschutzschalter integriert ist. Denn dieser ist ein zwingend notwendiges Sicherheitselement, über welches günstige Ladestationen nicht immer verfügen. Auch spielt die Entfernung zwischen Autostellplatz und dem Stecker der Wallbox eine Rolle. Denn mehr Kabellänge bedeutet gleichzeitig höhere Kosten.

Darüber hinaus sind auch Ihre häuslichen Voraussetzungen zu beachten. Denn nicht immer haben die bereits verlegten Kabel den notwendigen Querschnitt, um die gewünschte Leistung zu erbringen. In manchen Fällen müssen auch Wanddurchbrüche geschehen oder neue Schächte verlegt werden

MENNEKES Wallboxen – für jeden die passende Ladestation

MENNEKES ist ein renommierter Hersteller von Ladestationen und bietet eine vielfältige Auswahl an Wallboxen, um den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen jedes Elektrofahrzeugbesitzers gerecht zu werden. Mit hochwertiger Qualität, innovativen Funktionen und einer breiten Modellpalette ist MENNEKES die richtige Wahl, wenn es um das Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs geht.

Vielfältige Wallbox-Modelle mit unterschiedlichsten Funktionen für jede Anforderung

Ganz gleich, ob Sie eine einfache und kostengünstige Lösung suchen oder eine hochmoderne Wallbox mit intelligenten Funktionen wünschen, MENNEKES hat die passende Ladestation für Sie. Von einfachen, robusten Modellen bis hin zu fortschrittlichen High-End-Geräten – die Produktpalette bietet eine breite Auswahl an Ladeleistungen, Funktionen und Designs, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

AMTRON® Wallboxen

MENNEKES Wallbox kaufen – so funktioniert’s!

Wer eine Wallbox kaufen möchte, wird schnell darauf aufmerksam: „Dreistufiger Vertrieb“ nennt sich das bewährte System zwischen Hersteller, Großhändler, Fachhandwerker und Endkunde. Höchste Qualität und bester Service für die Endverbraucher sind so gesichert. Das sind die einzelnen Stufen:

  • Stufe 1: Wir verkaufen unsere Produkte/Ladelösungen an den Elektrogroßhandel.
  • Stufe 2: Der EGH verkauft die Produkte, die sich der Endkunde ausgesucht hat, an den Fachhandwerker.
  • Stufe 3: Der Fachhandwerker verkauft die Produkte und seine Leistung an den Endverbraucher.

Sie als privater Käufer können MENNEKES Wallboxen auf unterschiedlichen Wegen kaufen.

Mit dem Wallbox Konfigurator zum Komplettangebot

Unser Lösungsfinder hilft Ihnen dabei, eine genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wallbox zu finden. Schritt für Schritt gehen wir dazu einige einfache, gut beschriebene und aufeinander aufbauende Fragen mit Ihnen durch – Sie benötigen zum Beantworten nur ein paar Minuten Zeit. Das Ergebnis der Konfiguration können Sie direkt an von uns geschulte Partner und Installateure in Ihrer Nähe weiterleiten, um einen Termin zu vereinbaren oder ein Komplettangebot anzufragen.

Zum Wallbox Konfigurator

Wallbox beim Installateur kaufen

In unserem deutschlandweiten Partnernetzwerk finden Sie von MENNEKES geschulte Fachkräfte aus Ihrer Region, die Ihnen bei der Auswahl, dem Kauf und der Installation Ihrer Ladestation kompetent zur Seite stehen. Nehmen Sie direkt Kontakt auf zum Installateur Ihrer Wahl auf und lassen Sie sich persönlich und individuell beraten!

Installateure in Ihrer Nähe

Wallbox im Online-Shop kaufen

Man kann MENEKES Wallboxen in verschiedenen Online-Shops wie Amazon, ebay und Conrad direkt kaufen. Allerdings sollte die Installation immer durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen.

MENNEKES-Shop bei Amazon

Fazit: Wallbox kaufen

Wir empfehlen Ihnen, bevor Sie eine Wallbox kaufen, einen Installationsbetrieb zu kontaktieren. Er berücksichtigt Ihre Wohnsituation, nimmt Ihre persönlichen Anforderungen an eine Wallbox auf und kann Ihnen ein Komplettangebot erstellen. Oder nutzen Sie unseren Wallbox-Konfigurator, um eine passende MENNEKES Wallbox für Sie zu finden und direkt einen Installateur in Ihrer Nähe anzufragen. Wenn Sie eine Wallbox direkt über einen Online-Shop kaufen möchten, achten Sie darauf, das passende Model für Ihre Anforderungen zu wählen und die Installation durch eine Elektrofachkraft durchführen zu lassen.

Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Voraussetzungen Wallbox zu Hause

Was ist eine Wallbox?

Erfahren Sie alles rund um die Fragen, was ist eine Wallbox, wie funktioniert eine Ladestation zu Hause und wie wird sie angeschlossen.

Was ist eine Wallbox?

Elektroauto laden

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Fahrzeug aufladen können, welche Möglichkeiten es für unterwegs gibt und was es zu beachten gibt.

E-Auto laden