POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
E-Auto-Fahrer wünschen sich oft die Bequemlichkeit, ihr Fahrzeug auch zu Hause an der Wallbox aufzuladen. Doch die Sicherung der Ladestation vor Fremdzugriff ist eine Herausforderung – insbesondere in Carports, Einfahrten oder anderen leicht zugänglichen Bereichen. Hier gibt es eine effektive Lösung: Wallboxen mit RFID-Karte. Sie gewährleisten Sicherheit und Verfügbarkeit und verhindern Nutzung oder Manipulation durch unbefugte Dritte.
RFID steht für Radio Frequency Identification, was auf Deutsch Funkerkennung bedeutet. Bei RFID erfolgt die drahtlose und verschlüsselte Übertagung von Informationen über elektromagnetische Wellen zwischen einem Sender und einem Empfänger im Nahbereich. Das bedeutet: Auf einem Chip, der auch als Tag oder Transponder bezeichnet wird, sind unterschiedliche Informationen gespeichert, die von einem Lesegerät über Funk ausgelesen werden können. RFID-Chips kommen fast überall vor – als Diebstahlsicherung in Geschäften, als implantierter Chip zur Identifizierung von Haustieren oder als NFC-Technologie im Smartphone.
Eine Wallbox mit Zugangskontrolle verfügt schon ab Werk über ein RFID-Lesegerät, das für die Datenübertragung und Authentifizierung ein sehr kleines elektromagnetisches Feld aufbaut. Hält der E-Auto-Fahrer seine RFID-Karte oder seinen Schlüsselanhänger mit RFID-Chip vor das Lesegerät der Wallbox, nutzt die Karte bzw. der Chip die Energie des elektromagnetischen Feldes und startet den verschlüsselten Datenaustausch. Wenn die Karte oder der Schlüsselanhänger autorisiert ist, wird die Ladestation freigegeben, und der Ladevorgang kann beginnen. Andernfalls bleibt die Wallbox gesperrt. Die meisten RFID-Transponder verwenden den ISO-Standard 14443A / MIFARE classic und MIFARE DESFire.
Ohne Zugangskontrolle durch eine RFID-Karte startet der Ladevorgang, sobald das E-Auto mit einem Ladekabel an die Ladestation angeschlossen wurde. Dies ist oft die einfachste und bequemste Lösung für eine Wallbox in der heimischen Garage. Wenn sich die Wallbox jedoch an einem Ort wie der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, einer ungeschützten Einfahrt oder einem Firmenparkplatz befindet, sollte der Zugriff für unbefugte Dritte eingeschränkt werden. Nur registrierte Nutzer wie Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde oder Mitarbeiter können dann an der Wallbox Strom laden.
Eine Ladefreigabe mit RFID-Karte kann auch notwendig sein, wenn zu Hause neben einem Privatwagen auch ein Dienstwagen geladen werden soll. Ist eine Wallbox mit einem MID-zertifizierten Stromzähler und einer RFID-Zugangskontrolle vorhanden, kann jeder Ladevorgang jedem Nutzer eindeutig zugeordnet und der Ladestrom mit dem Arbeitgeber korrekt abrechnet werden. Und: Was im Kleinen funktioniert, klappt natürlich auch im Großen. In Ladenetzen von Ladeverbänden, Stadtwerken, Gemeinden und Automobilherstellern erfolgt die Ladefreigabe und Abrechnung oftmals mittels Ladekarten mit RFID-Chip.
In der Regel geben Wallbox-Anbieter oder Elektroinstallateure die RFID-Karten für die Wallboxen aus, die sie verkaufen bzw. installieren. Weitere RFID-Karten können erworben werden, um diese als Ersatzkarten zu nutzen oder an Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn weiterzugeben. Bevor die RFID-Karten zum Einsatz kommen, müssen sie direkt an der Wallbox, über eine App oder im Online-Portal angelernt werden, um mit der Ladestation zu kommunizieren und den Zugang zu autorisieren. Bei MENNEKES erfolgt das beispielsweise über die MENNEKES ativo Abrechnungsdienstleistungs-App. Damit können neue RFID-Karten bestellt und bestehende RFID-Karten wie Mitarbeiterausweise oder digitale Zimmerschlüssel angelernt werden.
MENNEKES bietet eine breite Palette von Ladelösungen für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum, die mit RFID-Lesegeräten ausgestattet sind. Die Wallboxen AMTRON® Compact 2.0s und AMTRON Charge Control verfügen über einen integrierten Zugangsschutz, sodass E-Auto-Fahrer auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher laden können. Die AMTRON Professional Wallboxen und AMEDIO Professional Ladesäulen sind perfekt auf die Nutzung im halb-öffentlichen und öffentlichen Raum – zum Beispiel auf Firmen- und Kundenparkplätzen – zugeschnitten und erfüllen besondere Anforderungen an Sicherheit und Vandalismusschutz.
Neben RFID-Karten gibt es auch andere Möglichkeiten, eine Wallbox vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dazu gehören beispielsweise PIN-Codes, die an der Wallbox oder über eine mobile App eingegeben werden. Bei Plug & Scan erfolgt die Ladefreigabe über einen QR-Code an der Wallbox. Bei Plug & Charge nach ISO 11518 reicht es, das Ladekabel einzustecken, damit die Wallbox die im Fahrzeug hinterlegten Zahlungs- und Authentifizierungsdaten erkennt und den Ladevorgang startet. Weitere Alternativen sind physische Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen oder Schlüsselschalter. Bei letzterem muss ein Schlüssel in ein Schloss eingesteckt und gedreht werden, damit die Wallbox den Ladevorgang freigibt.