MENNEKES

Was ist ein intelligentes Messsystem (iMSys)?

Ein intelligentes Messsystem (iMSys) – manchmal in der Alltagssprache auch genannt – ist ein gesetzlich definiertes System aus digitalem Stromzähler und Kommunikationseinheit. Es erfasst den Energieverbrauch eines Haushalts oder Unternehmens und kann die erhobenen Daten an berechtigte Stellen übermitteln. Im Gegensatz zu herkömmlichen analogen Stromzählern ermöglicht ein iMSys eine detaillierte Analyse des Stromverbrauchs und eine optimierte Nutzung von Energie.

Intelligente Messsysteme (iMSys) setzen sich aus 2 Hauptkomponenten zusammen:

  1. Moderne Messeinrichtung (mME) – ein digitaler Stromzähler, der den aktuellen Verbrauch anzeigt.
  2. Smart-Meter-Gateway – eine Kommunikationseinheit, die den Stromverbrauch über ein sicheres Netz an den Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber übermittelt.

Diese Kombination ermöglicht eine präzise Datenerfassung, Fernauslesung und intelligente Steuerung von Energieverbrauch und .

 

Wie funktioniert ein intelligentes Messsystem?

Ein intelligentes Messsystem misst kontinuierlich den Stromverbrauch und überträgt die erhobenen Daten in regelmäßigen Intervallen an den Messstellenbetreiber. Die Kommunikation erfolgt über eine sichere Netzverbindung, häufig per Mobilfunk oder Breitbandinternet.

Die Vorteile der Datenerfassung:

  • Genaue Übermittlung des aktuellen Verbrauchs
  • Transparenz über den eigenen Energieverbrauch
  • Optimierung des Lastmanagements und Steuerung flexibler Anlagen
  • Grundlage für dynamische Stromtarife

Das als Kommunikationsschnittstelle innerhalb des intelligenten Messsystems ermöglicht sowohl das Senden als auch Empfangen von Signalen. Dadurch können steuerbare Anlagen wie Wärmepumpen, Solaranlagen oder Wallboxen aktiv gesteuert werden.

 

Wer benötigt ein intelligentes Messsystem?

Intelligente Messsysteme spielen eine zentrale Rolle im modernen Energiemanagement. In Deutschland gibt es für bestimmte Verbrauchergruppen eine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung, da iMSys helfen, den Stromverbrauch effizienter zu steuern und Netzbelastungen zu reduzieren.

Haushalte mit hohem Energieverbrauch

In Deutschland besteht für bestimmte Haushalte eine gesetzliche Verpflichtung, dem Einbau eines intelligenten Messsystems zuzustimmen. Dazu gehören unter anderem:

  • Haushalte mit einem Jahresverbrauch von über 6 000 kWh
  • Betreiberinnen und Betreiber einer Solaranlage mit mehr als 7 kWp Leistung
  • Nutzerinnen und Nutzer steuerbarer Geräte wie Wallboxen oder Wärmepumpen, mit denen bereits eine Vereinbarung nach § 14a EnWG besteht

Bis Ende 2030 sollen mindestens 95 % dieser Haushalte mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sein.

Unternehmen und Industrie

Auch in der Industrie leisten intelligente Messsysteme einen wichtigen Beitrag zur Energieverbrauchsoptimierung. Sie ermöglichen eine präzise Verbrauchssteuerung und helfen Unternehmen, Lastspitzen zu vermeiden und Stromkosten zu senken.

 

Installation und Einbau von intelligenten Messsystemen

Wie erfolgt der Einbau?

Der Einbau eines iMSys erfolgt durch den zuständigen Messstellenbetreiber. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um den lokalen Netzbetreiber. Die Installation läuft in mehreren Schritten ab:

  1. Ankündigung des Einbaus: Der Messstellenbetreiber informiert die Kundin bzw. den Kunden mindestens 3 Monate im Voraus.
  2. Technische Prüfung: Vor der Installation wird geprüft, ob der bestehende Zählerschrank kompatibel ist.
  3. Einbau des neuen Stromzählers und Inbetriebnahme.

 

Vorteile von intelligenten Messsystemen für Unternehmen und Haushalte

Die Einführung von intelligenten Messsystemen bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen und private Haushalte. Neben der genauen Erfassung des Energieverbrauchs ermöglichen sie eine effizientere Nutzung von Stromnetzen und tragen zur Senkung der Kosten bei. Durch die digitale Übermittlung von Verbrauchsdaten entfällt das manuelle Ablesen des Zählers und Abrechnungen erfolgen präziser.

Darüber hinaus unterstützen iMSys flexible Tarifmodelle, sodass sich der Stromverbrauch an die aktuellen Marktbedingungen anpassen lässt – ein Vorteil sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen zur Eigenstromerzeugung.

  1. Transparenz über den Stromverbrauch
    Ein intelligentes Messsystem erfasst den Energieverbrauch präzise und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Verbrauchsdaten. Das hilft sowohl privaten Haushalten als auch Unternehmen, Kosten zu optimieren.
  2. Fernablesung und automatisierte Abrechnung
    Ein intelligentes Messsystem muss nicht mehr manuell abgelesen werden. Die Daten werden automatisch an den Messstellenbetreiber gesendet, wodurch exakt und ohne Schätzwerte abgerechnet wird.
  3. Nutzung flexibler Tarife
    Durch die Echtzeitmessung des Energieverbrauchs können Haushalte und Unternehmen von dynamischen Stromtarifen profitieren und ihren Stromverbrauch an günstige Zeiten anpassen.

 

Herausforderungen und Datenschutz bei iMSys

Die Nutzung eines intelligenten Messsystems erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten. Die Kommunikation mit dem Messstellenbetreiber erfolgt daher verschlüsselt und der Zugriff auf die Verbrauchsdaten ist streng reguliert.

Zu den gesetzlichen Vorgaben gehören:

  • Zertifizierung des Messsystems durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
  • Klare Datenschutzrichtlinien zur Verarbeitung der Verbrauchsdaten
  • Begrenzung der Speicherung auf notwendige Zeiträume

 

Fazit – zukunftssichere Energieverwaltung mit intelligenten Messsystemen

Ein intelligentes Messsystem bietet erhebliche Vorteile für Haushalte, Unternehmen und Netzbetreiber. Durch die präzise Erfassung des Stromverbrauchs, die Möglichkeit zur Nutzung flexibler Tarife sowie die digitale Stromzählung und Kommunikation tragen intelligente Messsysteme maßgeblich zur Digitalisierung der Energiewende bei.

Mit der steigenden Verbreitung von Solaranlagen, Elektroautos und dezentralen Energieerzeugern wird die Nutzung von iMSys in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Der geforderte Einbauquote von 95 % bis 2030 stellt sicher, dass die Stromnetze effizienter und stabiler betrieben werden können – eine notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige und intelligente Energieversorgung.