MENNEKES

Digitalisieren Sie Ihre Schutzmaßnahmen

M.ONE — optimale Sicherheit im Unternehmen

SMART GEMACHT mit MENNEKES ONE IoT-Lösungen

Elektrische Anlagen müssen im Betrieb zuverlässig funktionieren, hohen Belastungen standhalten und gleichzeitig Menschen wie Sachwerte schützen. Bei immer komplexer werdenden Energieflüssen und steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit, Brandschutz und Personensicherheit reichen periodische Prüfungen oder manuelle Kontrollen längst nicht mehr aus.

Wer das Thema Sicherheit ernst nimmt, braucht eine kontinuierliche Überwachung aller relevanten Parameter. M.ONE erfasst die wesentlichen Werte nah an den Verbrauchern, wertet sie in Echtzeit aus und warnt frühzeitig bei kritischen Entwicklungen. Risiken lassen sich so erkennen, bevor sie zur Gefahr werden.

Schutz dank Durchblick: Risiken sichtbar machen

Sicherheit beginnt mit einem kontinuierlichen Blick auf Strom, Spannung, Differenzströme und Temperatur. M.ONE erfasst diese Werte nah an den Verbrauchern und meldet Grenzwertüberschreitungen frühzeitig. So lassen sich Überlastungen oder Hitzeentwicklung erkennen, bevor sie zu Störungen oder Schäden führen.

Die Lösung visualisiert Ströme, Spannungen oder Temperaturen in kurzen Intervallen. Bei Überschreitung individuell definierbarer Schwellwerte werden Warnungen in Echtzeit ausgegeben, sodass Verantwortliche schnell reagieren können. Dies verhindert Ausfälle, schützt Sachwerte und ist ein wichtiger Beitrag zum Brandschutz.

Auch Differenzströme können kontinuierlich überwacht werden. Sie entstehen, wenn der Strom einen falschen Weg nimmt, etwa über fehlerhafte Isolierungen oder beschädigte Leitungen. M.ONE erkennt diese Abweichungen automatisch und warnt entsprechend. Das verbessert den Personenschutz erheblich und hilft, Brandrisiken deutlich zu reduzieren.

Temperaturwerte können sowohl an den Core-Produkten als auch extern über M.ONE Core Sensorbox erfasst werden. Auch hier sorgt M.ONE für schnelle Warnmeldungen, wenn Schwellwerte überschritten werden. So lassen sich schnell und zuverlässig unerwünschte Hitzequellen identifizieren, die sonst unbemerkt bleiben und sich zu Risikopotential entwickeln könnten.

Ausfälle verhindern, noch bevor sie entstehen

Der Ausfall eines einzelnen Verbrauchers ist selten ein isoliertes Ereignis, sondern kündigt sich oft an – etwa durch steigende Stromaufnahmen oder erhöhte Temperaturen. Werden diese Signale früh erkannt, lassen sich teure ungeplante Stillstände vermeiden. M.ONE erkennt Abweichungen, die auf eine beginnende Überlastung oder einen technischen Defekt hinweisen.

Die Lösung schafft so eine Grundlage für vorbeugende Instandhaltungskonzepte. Unternehmen können Lasten gezielt reduzieren oder Wartungsmaßnahmen einplanen, bevor überhaupt eine Störung entsteht. So sorgt M.ONE für weniger Ausfallzeiten, verbesserten Schutz sensibler Prozesse und eine nachhaltigere Nutzung elektrischer Anlagen. Gerade in Unternehmen mit kontinuierlichem Betrieb und hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit macht dieses Frühwarnsystem einen entscheidenden Unterschied.

Differenzstrommonitoring schützt Mensch und Maschine

Differenzströme gehören zu den wichtigsten Indikatoren für die Sicherheit elektrischer Anlagen. Sie entstehen, wenn der Strom, der in einen Stromkreis hinein- und wieder herausfließt, nicht identisch ist. Dieser Unterschied deutet darauf hin, dass Strom einen anderen Weg nimmt als vorgesehen – oft über beschädigte Leitungen, fehlerhafte Isolation oder im schlimmsten Fall über einen Menschen.

M.ONE bietet mit seinem Differenzstrommonitoring (RCM) eine Lösung, die Differenzströme kontinuierlich überwacht und Abweichungen frühzeitig erkennt. Die M.ONE Pulse Differenzstrommessung in der Core Extension beobachtet Differenzströme in Echtzeit und meldet Überschreitungen definierter Grenzwerte umgehend. Unternehmen erhalten kontinuierliche Informationen über die Sicherheit ihrer Anlagen und können gezielt eingreifen, wenn eine Gefahr entsteht.

Differenzstromüberwachung mit M.ONE wird so zu einem integralen Bestandteil moderner Anlagenbetreuung, verbessert den vorbeugenden Brandschutz deutlich und realisiert einen klaren Sicherheitsgewinn für den gesamten Betrieb.

Reduzierte Brandrisiken für feuergefährdete Betriebe

In feuergefährdeten Betrieben spielt Temperaturmonitoring eine zentrale Rolle. Hier können schon kleine Abweichungen bei Temperatur oder Stromfluss auf gravierende Probleme hinweisen. M.ONE kombiniert Temperaturmessung, Differenzstromüberwachung und Visualisierung von Strömen zu einem System, das Risiken früh erkennt und transparent macht.

Die Messung erfolgt entweder direkt in den mit Temperatursensorik ausgestatteten M.ONE Core-Produkten oder extern über Temperatursensoren mit der M.ONE Core Sensorbox. Jede Überschreitung von Schwellwerten meldet M.ONE sofort. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten direkte Informationen und können eingreifen, noch bevor sich eine konkrete Gefährdungslage entwickelt.

Unternehmen gewinnen damit nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Kontrolle über ihre Infrastruktur. Besonders in Bereichen mit erhöhter Brandgefahr, wie Produktionsstätten, Werkstätten oder Lagerbereichen, schafft M.ONE so eine zusätzliche Schutzebene.
Mit einer durchdachten, integrierten Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken zu mindern, Richtlinien einzuhalten und einen sicheren Betriebsablauf zu gewährleisten – Tag für Tag.

M.ONE Core – die smarten Hardwarebausteine Ihrer Energieverteilung

Die M.ONE Core Produkte bilden das Herz des Ökosystems: intelligente Steckdosen, Steckdosenkombinationen und Erweiterungsmodule, die ohne zusätzliche IT‑Infrastruktur vernetzt werden können. Dank integrierter Sensorik erfassen sie alle relevanten Betriebsdaten direkt am Einsatzort und liefern die Grundlage für Transparenz, Sicherheit und effiziente Energieverteilung.

Informationen M.ONE Core

M.ONE Pulse – die smarten Software‑Module für Ihr Energie‑Ökosystem

Erweitern Sie Ihre M.ONE Core Produkte gezielt um digitale Funktionen: von Energie- und Temperaturmessung über Echtzeit‑Monitoring und Standorttracking bis hin zu Differenzstrom‑ und Zustandsanalysen. Jedes Modul lässt sich flexibel auswählen, direkt per App aktivieren und jederzeit bedarfsgerecht kombinieren – für mehr Effizienz, Sicherheit und Transparenz in Ihrer Energieverteilung.

Informationen M.ONE Pulse - SaaS-Module

M.ONE Industrial Cloud

Ihre intuitive, zentrale Plattform zur smarten Verwaltung Ihrer Energieverteilung

Über die M.ONE Industrial Cloud steuern Sie Ihr gesamtes M.ONE System bequem per App. SaaS‑Module lassen sich mit wenigen Klicks buchen, Ihren M.ONE Core Produkten zuweisen und sofort nutzen. Der integrierte Webshop bietet volle Transparenz, während die einfache Plug&Play‑Einbindung den Start ohne IT‑Vorkenntnisse ermöglicht. So wird Ihre Energieverteilung digital vernetzt, flexibel erweiterbar und effizienter denn je.

Jetzt Funktionen entdecken

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpartnern in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort