POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
„Light + Building“: MENNEKES präsentiert smarte Energieverteiler und eMobility-Gesamtlösungsportfolio

„Empowering Mobility. Enabling Industry. Electrifying the Future.“ – unter diesem Motto stellt MENNEKES vom 8. bis 13. März auf der „Light + Building“ in Frankfurt am Main seine neuen und erweiterten Produktlösungen für die Bereiche Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität vor. Zu finden ist der Elektrotechnik-Spezialist aus dem Sauerland wieder in Halle 12.1, Stände B90 und 91, und zeigt sich in einem frischen, komplett überarbeiteten visuellen Erscheinungsbild.
MENNEKES wartet mit zwei exklusiven Highlights auf, die bei der Messe Premiere feiern: Im Bereich Industriesteckvorrichtungen können sich die Besucherinnen und Besucher auf smarte Energieverteiler für verschiedene Industriebranchen und Anwendungsfälle freuen, die Sicherheit und Monitoring vereinen und digitalisieren. Im Bereich Elektromobilität präsentiert der eMobility-Pionier und Erfinder des Typ 2-Ladestandards eine neue AFIR-konforme Wallbox für das Laden zu Hause, die bereits bestens auf die gesetzlichen Vorgaben ab 2027 vorbereitet ist. Für Industrie und Gewerbe stellt MENNEKES außerdem ein umfangreiches Upgrade seiner Professional-Ladestationen vor – mit zahlreichen praktischen Neuerungen.
Smarte Energieverteiler für industrielle Anwendungen feiern Premiere
Neu im MENNEKES Lösungsportfolio sind smarte Energieverteiler, mit denen die Digitalisierung der Industrie unterstützt wird. Diese kommen 2026 auf den Markt und erweitern die bereits breite Produktpalette von MENNEKES für diverse Industrien.
„Die neuen Geräte helfen dabei, die Stromverteilung effizienter und sicherer zu gestalten. Alle Produkte und ihre Vorteile für verschiedene Industriebranchen können unsere Kunden erstmals hautnah am MENNEKES Messestand entdecken und ausprobieren“, sagt Stephan Kamps, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit Industry.
Neue Cepex-Steckdosen, wichtige Erweiterungen für die PowerTOP® Xtra Familie und das SCHUKO® Sortiment – und vieles mehr
Für seine bestehenden Industriesteckvorrichtungs-Reihen stellt MENNEKES auf der „Light + Building“ zentrale Neuerungen vor: Mit dabei sind neue Cepex-Steckdosen, SCHUKO® Steckvorrichtungen neu in den Schutzarten IP54 und IP68 sowie Verlängerungsleitungen in verschiedenen Längen für die PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen.
Gespannt sein können die Besucherinnen und Besucher außerdem auf praktische mobile Stromverteiler mit ortsveränderlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (PRCD-S) speziell für Baustellen sowie auf eine Vielzahl passgenauer branchenspezifischer Steckvorrichtungs-Lösungen.
Zukunftssichere Ladelösung für Privathaushalte
Die neue Version der Wallbox AMTRON® 4You für zu Hause – verfügbar ab Mai 2026 – bietet mit smarten Steuerungsoptionen, komfortabler Autorisierung und der Möglichkeit zur Einbindung in Energiemanagementsysteme alle wichtigen Funktionen für das intelligente und einfache Laden daheim. Besonders im Fokus stehen dabei die Bedienung per App sowie das komfortable Solarladen, zwei zentrale Funktionen, die das Laden noch effizienter und alltagstauglicher machen. „Unsere neue AFIR-konforme Ladelösung für zu Hause ist schon jetzt bestens gewappnet für kommende gesetzliche Anforderungen – und wird CO2 kompensiert in Deutschland produziert“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit eMobility.
Professional-Familie mit neuen Vorteilen für Industrie und Gewerbe
Die überarbeiteten und erweiterten Professional-Ladesysteme von MENNEKES bieten Elektroinstallateuren sowie Anwendern aus Industrie und Gewerbe eine noch intuitivere Nutzerführung und bringen zahlreiche praktische Neuerungen mit, die erstmals auf der Messe getestet werden können – allen voran im Bereich Eichrecht.
Schnellladen mit MENNEKES und umfassende Servicepakete
Neben seinen neuen und erweiterten AC-Ladelösungen gibt MENNEKES auf der „Light + Building“ einen Ausblick auf die Schnellladeinfrastruktur von morgen und präsentiert erstmals einen Prototypen seiner in Entwicklung befindlichen DC-Ladesäule. Außerdem mit im Programm: Ausführliche Servicepakete für Elektrohandwerksbetriebe sowie B2B-Endkunden, die unter anderem Schulungen und digitale Tools für die einfache Umsetzung von eMobility-Projekten beinhalten. Damit zeigt MENNEKES auf der Messe ein Gesamtlösungskonzept für die Elektromobilität, was weit über Hardware hinausgeht und neben technischen Ladelösungen auch stark auf smarte Softwarelösungen und breite Wissensvermittlung, zum Beispiel zum Thema bidirektionales Laden, setzt.
„Power Festival“ mit MENNEKES Werkstattstand
Die bewährte „Werkstattstraße“ wird 2026 erstmals Teil des neuen „Power Festivals“ der Messe sein. MENNEKES ist in der „Werkstattstraße“ traditionell mit einem eigenen Stand vertreten, so auch in diesem Jahr. Dort können Azubis und junge Elektrohandwerker die Anschlusstechniken der PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen ausprobieren. Die „Werkstattstraße“ befindet sich in der „Galleria“ zwischen den Messehallen 8 und 9, MENNEKES präsentiert sich an Stand D06.
„In diesem Jahr präsentieren wir wieder spannende Highlights auf der ‚Light + Building‘. Wir freuen uns sehr auf die Messe, den direkten Austausch mit dem Fachpublikum und auf anregende Gespräche“, so Volker Lazzaro.