MENNEKES

Was ist der HCC3 Controller?

  • Lastmanagement

Zuletzt aktualisiert: 08.09.2026

Der HCC3 ist ein Ladecontroller, der in bestimmten AMTRON® Modellen wie Xtra, Premium und Trend für das eingesetzt wurde. Das Produkt ist inzwischen nicht mehr verfügbar und wird in aktuellen Geräten nicht mehr verbaut.

Kommt es zu einem Fehler – etwa dem häufig gemeldeten Fehlercode 52 – deutet das auf ein Problem im Zusammenhang mit dem HCC3-Controller hin. In solchen Fällen sollten sich Elektrofachkräfte direkt über das Kontaktformular an den MENNEKES Support wenden und dabei den konkreten Fehlercode angeben. So kann die Ursache gezielt eingegrenzt und weitere Schritte abgestimmt werden.