POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Ein elektronischer Haushaltszähler – kurz eHz und häufig auch digitaler Stromzähler genannt – ist die moderne Alternative zum herkömmlichen mechanischen Ferraris-Zähler. Er misst den Stromverbrauch vollelektronisch und bietet damit die Grundlage für mehr Transparenz, Effizienz und Zukunftsfähigkeit im Energieverbrauch.
Ein wesentliches Merkmal des eHz ist die standardisierte Kommunikationsschnittstelle. Über ein lässt sich der digitale Zähler in ein (iMSys) einbinden. In dieser Konfiguration kann er verschlüsselte Verbrauchsdaten sicher an Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Energieversorger übermitteln.
Dank des kompakten Formats und einheitlicher Stecktechnik lässt sich der eHZ platzsparend in modernen Zählerschränken installieren. Der modulare Aufbau erlaubt zudem eine einfache Nachrüstung, falls zukünftig z. B. eine PV-Anlage, Wärmepumpe oder Wallbox installiert werden soll.
Insgesamt ist der eHz nicht nur ein präzises Messgerät, sondern auch eine zentrale Schnittstelle für die Digitalisierung der Energiewende. Das erweiterbare Modul schafft die Voraussetzungen für eine transparente und zukunftsorientierte Energieversorgung.
Während der klassische Stromzähler auf rotierenden Aluminiumscheiben basiert, kommt der elektronische Haushaltszähler ohne bewegliche Bauteile aus. Der eHz misst Stromverbrauch und -einspeisung mithilfe moderner Halbleitertechnik und ist dadurch weniger störanfällig und nahezu wartungsfrei.
Im eHZ werden die analogen elektrischen Signale kontinuierlich erfasst und durch integrierte Wandler in digitale Daten umgerechnet. Diese Daten werden in Echtzeit verarbeitet und gespeichert. In erster Linie erfasst der elektronische Haushaltszähler die aus dem Stromnetz bezogene Energie. Viele Modelle können jedoch auch eingespeiste Energie messen, zum Beispiel aus einer Photovoltaikanlage. Die Messdaten lassen sich direkt am Display des Geräts ablesen, auch Daten und Zählerstände aus den zurückliegenden 24 Monaten.
Der eHz ermöglicht eine präzise und zeitnahe Erfassung des Stromverbrauchs. Privatpersonen können so ihren Energieverbrauch besser verstehen und gezielt Einsparpotenziale identifizieren. Auch Betreiberinnen und Betreiber von PV-Anlagen oder Balkonkraftwerken profitieren, da sie ihre Einspeisung genau messen und den Energieertrag berechnen können.
Wird der eHz in ein intelligentes Messsystem eingebunden, lassen sich mit geeigneten Geräten variable Stromtarife nutzen. Der Stromzähler muss hierzu als moderne Messeinrichtung (mME) nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zertifiziert sein. Durch die Vernetzung können stromintensive Geräte gezielt zu tariflich günstigen Zeiten betrieben werden. Das spart nicht nur Kosten, sondern kommt auch der Netzstabilität zugute.
Gewerbliche Kundinnen und Kunden profitieren ebenfalls von der hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems. Dank der Stecktechnik ist ein Zählerwechsel schnell und ohne längere Betriebsunterbrechung möglich. Die modulare Bauweise ermöglicht zudem eine flexible Erweiterung. Unternehmen stellen sich mit dem eHz zukunftssicher auf und können die Vorzüge des Smart Grid nutzen.
In der spielt der eHz eine zentrale Rolle. Die präzise Verbrauchsmessung sowie die Möglichkeit, den Energiebedarf zeitlich zu differenzieren, erleichtern die Planung und Steuerung von Ladevorgängen erheblich. Als Bestandteil eines intelligenten Messsystems trägt der eHz zur Vermeidung von Netzengpässen bei und ermöglicht so, die optimierte Verwendung intelligenter Ladestationen wie einem AMTRON® 4You oder 4Business. Diese Systemintegration ist entscheidend für ein stabiles Stromnetz – insbesondere dann, wenn viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden.
Transparente Abrechnungsmodelle und faire Verbrauchserfassung steigern das Vertrauen in die Elektromobilität – der eHz stellt dafür die Basis bereit. In Kombination mit einem Smart-Meter-Gateway kann der digitale Stromzähler bidirektional mit Netzbetreibern und Energieversorgern kommunizieren und gewährleistet ein intelligentes Lademanagement. Ohne den flächendeckenden Einsatz digitaler Stromzähler wie dem eHz wäre ein breiter Ausbau der Elektromobilität technisch und wirtschaftlich kaum realisierbar.
Der Einbau eines eHz darf ausschließlich durch eingetragene Elektrofachkräfte oder zugelassene Elektroinstallationsbetriebe erfolgen. Seit dem Jahr 2025 ist der Einbau digitaler Stromzähler in Deutschland gesetzlich verpflichtend. Nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) müssen Netzbetreiber analoge Zähler schrittweise gegen moderne Messeinrichtungen oder intelligente Messsysteme austauschen. Der Austausch erfolgt zunächst in Haushalten und Unternehmen mit einem Jahresstromverbrauch von bis zu 6 000 kWh.
Die Zuständigkeiten sind klar geregelt
Netzbetreiber
Bereitstellen der Messsysteme, Autorisieren von Elektrofachbetrieben, üblicherweise Übernahme von Eichung, Wartung und Betrieb der Zähler
Messstellenbetreiber
Auswahl, Betrieb und Verwaltung der Messeinrichtungen, Organisation von Einbau, Wartung und Wechsel des eHZ; kann vom Netzbetreiber abweichen
Eigentümerin bzw. Eigentümer
Normgerechten Zählerplatz zur Verfügung stellen, Zugang zur Anlage ermöglichen
Die Einführung digitaler Zähler ist mit umfangreichen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben verbunden. Das Messstellenbetriebsgesetz legt detailliert fest, wie personenbezogene Daten geschützt und die Sicherheit der Datenerfassung gewährleistet werden. Dies soll ein hohes Maß an Datenschutz und Privatsphäre sicherstellen.
Der elektronische Haushaltszähler (eHz) ist ein zentrales Element moderner Energietechnik. Er erfasst Verbrauchs- und Einspeisedaten präzise, schafft Transparenz und ermöglicht eine intelligente Steuerung des Energiebedarfs, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.
In Verbindung mit einem Smart-Meter-Gateway ist der eHz ein wesentliches Element eines digitalen Energiesystems, das zur Netzstabilität beiträgt und variable Tarife sowie neue Anwendungen wie Elektromobilität unterstützt. Das technologische Upgrade durch den eHz ist so Voraussetzung für eine intelligente und nachhaltige Energieinfrastruktur. Ein klarer gesetzlicher Rahmen sorgt für umfassenden Datenschutz und hohe Datensicherheit.