MENNEKES

Zukunftssichere Ladestandards

Zukunftssichere Ladestandards mit ISO 15118 

Um die Verbreitung der Elektromobilität voranzutreiben – technologisch und politisch –, muss gewährleistet werden, dass Elektroautos und Lademöglichkeiten vernetzt werden können. Hier kommt die ISO 15118 ins Spiel: eine kommunikative Schnittstelle und Normenreihe zwischen Fahrzeugen und Ladestationen. 

Was es mit der auf sich hat, welche Elektroautos von der Norm unterstützt werden, welche Technologie dahintersteckt und was „Plug and Charge“ (PnC) bedeutet, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Was ist ISO 15118?

Der ISO 15118 Standard enthält zum einen die Standardkommunikation zum Fahrzeug über eine PWM (in der IEC 61851-1 standardisiert), wie sie heute in jedem AC-Ladesystem integriert ist und die nur rudimentäre Informationen übertragen kann. Darüber hinaus ermöglicht der ISO 15118 Standard zum anderen auch eine umfangreiche Kommunikation über Powerline Communication (PLC) zum Fahrzeug.  

Moderne Elektroautos bedeuten auch automatisch, dass mit einem umfangreichen Informationsaustausch zu rechnen ist, den es zu bewerkstelligen gilt. Um das zu gewährleisten, hat sich die Elektroauto-Branche darauf geeinigt, gewisse Standards umzusetzen, mit denen Funktionen wie das bidirektionale Laden (V2H & V2G) und der Plug-and-Charge-Methode (PnC) sowie einer Kommunikation zwischen Elektroauto und Ladestation erst möglich werden. 

Plug and Charge – das steckt dahinter

Mit dem E-Auto zur Ladestation fahren, Auto und Ladestation mit dem Kabel verbinden – und fertig. Das verbirgt sich, einfach gesagt, hinter der neuen PnC-Funktion nach der ISO 15118, mit der ein einfaches Aufladen möglich wird. Mittels der ISO und der PnC-Methode wird ein leicht bedienbarer Informationsaustausch zwischen Elektroauto und Ladestation geschaffen. Durch die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule werden weder Ladekarte (RFID-Chipkarten) noch App oder QR-Code als dazwischengeschaltete Instanz benötigt und werden obsolet, da die dahinter geschaltete Software den gesamten Vorgang regelt. Durch die ISO 15118 ist ein einheitlicher kommunikativer Standard geschaffen, wodurch sich die Identifikation des E-Autos an der Ladesäule enorm vereinfacht und ein unkompliziertes Laden ermöglicht wird.

Mehr über Plug and Charge erfahren

Hin und zurück – bidirektionales Laden

Ein weiterer Aspekt der ISO 15118 Normreihe ist das Verfahren des Ladens für Elektrofahrzeug und Stromnetz in beide Richtungen. Hierbei handelt es sich um die beiden Methoden Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Grid (V2G). In der Theorie besteht die Chance, ein Stromnetz, welches zu gewissen Zeiten mit hohen Auslastungen konfrontiert ist, zu stabilisieren. Elektrofahrzeuge fungieren hier als eine Art Stromspeicher, die den Strom wieder über die Wallbox zurück ins Stromnetz überführen können. Dadurch kann ungenutzter Strom gespart und andernorts eingesetzt werden. Aktuell gibt es sowohl technisch, normativ und in der Gesetzgebung noch sehr viele Herausforderungen, so dass die Entwicklung einheitlicher Standards noch dauern kann.

Mehr über bidirektionales Laden erfahren

Gamechanger für die Elektromobilität

Dem bidirektionalen Laden werden großes Potenzial und viele Vorteile in diversen Bereichen und Usecases zugesprochen: Dies reicht von der Erhöhung der Eigenbedarfsoptimierung und Autarkie im Privatsektor (Vehicle to Home: V2H) bis hin zur Bereitstellung und Nutzung von Regelenergie und Nachbarschaftsversorgung bei Blackout (Vehicle to Grid: V2G).

Vehicle-to-Home 

Dieses Verfahren funktioniert zum einen für V2H, wobei der ungenutzte Strom in das Stromnetz via Wallbox des Wohngebäudes zurückgeführt werden kann. Damit kann der private Eigenbedarf im Eigenheim partiell gedeckt werden. Fahrzeuge mit erhöhter Batterieladekapazität könnten so den Bedarf für den gesamten Haushalt für mehrere Tage decken. 

Vehicle-to-Grid 

Auch die V2G-Methode soll künftig eingesetzt werden. Hier wird überschüssiger Strom vom Fahrzeug in das gesamte Stromnetz überführt. Bei Hochbelastungsphasen würde diese Form des bidirektionalen Ladens dafür sorgen, das Stromnetz zu entlasten. Elektroautofahrer könnten künftig sogar finanziell dafür entlohnt werden, wenn diese Variante des bidirektionalen Ladens umgesetzt wird. Dadurch wird das Fahren von E-Autos aus finanzieller Sicht immer attraktiver. 

Immer über die neusten MENNEKES Updates informiert bleiben

Alle zwei Monate informieren wir Sie exklusiv über Neuigkeiten aus unseren Bereichen Elektromobilität und Industriesteckvorrichtungen. Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Software Updates, (Online-)Schulungen sowie Veranstaltungen und erhalten Sie Einblicke in die spannende Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens. Viel Spaß beim Lesen!

Jetzt Newsletter abonnieren