POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
Energie messen, Risiken erkennen, Verbräuche dokumentieren, zentral in der MENNEKES Industrial Cloud






Kirchhundem, März 2026 – Mit M.ONE präsentiert MENNEKES ein neues IoT‑basiertes Ökosystem, das Energieeffizienz, elektrische Sicherheit und digitalisierte Energieverteilung in Industrie und Handwerk auf eine neue Ebene hebt. Die Lösung kombiniert intelligente Hardware mit der cloudbasierten Industrial Cloud App und digitalisiert elektrische Infrastrukturen schnell und unkompliziert ohne zusätzliche IT-Strukturen. „M.ONE ist digitalisierte Energieverteilung, elektrische Sicherheit und Energieeffizienz smart gemacht.“
Ausgezeichnete Innovation: M.ONE erhält den Designplus Award 2026
M.ONE wurde mit dem Designplus Award by Light + Building in der Kategorie „Sustainability & Future Energy“ ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit den innovativen Beitrag des IoT-Ökosystems zu mehr Energieeffizienz, elektrischer Sicherheit und einer nachhaltigen, digitalisierten Energieinfrastruktur. Die Auszeichnung bestätigt den hohen Anspruch von MENNEKES, technologische Lösungen zu entwickeln, die ökologische Verantwortung und praktische Anwendbarkeit vereinen.
Das M.ONE Ökosystem – Hardware und Cloud perfekt verzahnt
M.ONE besteht aus zwei Kernkomponenten:
M.ONE Core die intelligenten Steckvorrichtungen und Erweiterungsmodule mit integrierter Sensorik für Energie-, Temperatur- und Differenzstrommessung.
M.ONE Pulse die Softwaremodule. In der Industrial Cloud App können SaaS‑Funktionen wie Energy, Monitoring, Location, RCM, PDS oder Heat flexibel gebucht und zu Geräten zugeordnet werden. Die Funktionen sind nach Aktivierung sofort nutzbar.
Die App ist auf mobilen und stationären Geräten verwendbar und ermöglicht die intuitive Visualisierung von Daten, Verwaltung von Geräten und Nutzern, digitale Organisationsstruktur (Standorte, Hallen, Bereiche) sowie schnelle Onboarding‑Prozesse per QR‑Code.
Einfache Einführung – Plug&Play für den Mittelstand
MENNEKES richtet M.ONE explizit auf die Bedürfnisse von Handwerk und Industrie aus: selbsterklärende Installation, unkompliziertes Setup, keine zusätzliche IT‑Infrastruktur.
Der Einstieg erfolgt in wenigen Schritten:
Damit eignet sich das System ideal für Unternehmen, die digitalisieren wollen, ohne komplexe IT‑Projekte starten zu müssen.
Ein neues Niveau der Energieeffizienz – SMART GEMACHT mit MENNEKES ONE IoT‑Lösungen
Energiesparpotenziale finden, Kosten senken und Emissionen reduzieren, M.ONE verfolgt einen datengetriebenen Ansatz für Energieeffizienz. Über die integrierte Sensorik der M.ONE Core Hardware werden Energieflüsse dezentral und präzise erfasst. Die Daten laufen automatisch in der MENNEKES Industrial Cloud zusammen, wo sie per M.ONE Pulse Energy‑Modul ausgewertet werden. M.ONE liefert die notwendige Datentiefe als Baustein für ein Energiemanagement nach ISO 50001. Die Industrial Cloud App bereitet alle erfassten Verbräuche übersichtlich auf und stellt sie als kWh‑Werte, CO₂‑Äquivalente oder konkrete Kosten dar.
Dies unterstützt nicht nur Effizienzmaßnahmen, sondern auch Bilanzierungen wie den Product Carbon Footprint, indem Energieverbräuche einzelner Produktionsschritte präzise visualisiert werden.
Unternehmen können darüber hinaus relevante Kostenreduzierungen zum Beispiel auf Basis der Drittmengenabgrenzung gemäß §17 EnFG mit M.ONE und einem passenden Messkonzept einfach und transparent abbilden.
Elektrische Sicherheit neu definiert – präzise vernetzt mit MENNEKES ONE
Elektrische Gefahren frühzeitig erkennen und Ausfallsicherheit erhöhen in einem Ökosystem, auf einen Blick.
Elektrische Anlagen stehen unter steigenden Belastungen und dürfen im industriellen Dauerbetrieb weder ausfallen noch Risiken darstellen. M.ONE etabliert daher eine kontinuierliche, geräteintegrierte Überwachung von Strom und Spannung, Differenzströmen und Temperaturen. Somit werden sicherheitsrelevante Parameter dort erfasst, wo sie entstehen: nah am Verbraucher oder in der Verteilung.
Die Vorteile für Unternehmen:
Die Lösung sorgt dafür, dass Störungen nicht nur erkannt, sondern durch dann frühzeitiges Eingreifen verhindert werden können, ein erheblicher Vorteil für Unternehmen mit kritischen Prozessen oder hohen Verfügbarkeitsanforderungen.
Energieverteilung wird digital – Energie transparent gemacht
Energieflüsse digital messen, analysieren, dokumentieren immer und von überall.
M.ONE bringt Transparenz und Kontrolle in die dezentrale Energieverteilung stationär, mobil und standortübergreifend.
Die M.ONE Industrial Cloud-App bildet sämtliche angeschlossenen Verbraucher übersichtlich ab, inklusive Lastverläufen, Betriebszuständen und Schutzschalterereignissen und immer nur das, was der Nutzer wirklich benötigt. Das Monitoring erfolgt direkt in den M.ONE Core Geräten oder angeschlossenen Erweiterungsmodulen.
M.ONE sorgt für eine durchgehend transparente Energieverteilung, indem Strom, Spannung und Phasenlasten kontinuierlich überwacht und flexibel ausgewertet werden können. Auch mobile Energieversorgungseinheiten wie M.ONE Core EverBOX® oder M.ONE Core EverGUM® können in das System integriert und per Mobilfunktriangulation auch lokalisiert werden, sobald sie unter Spannung stehen, ihr Einsatzort und technischer Zustand bleiben damit jederzeit nachvollziehbar. Gleichzeitig erhöht das System die Betriebssicherheit, da Schutzschalterereignisse wie das Auslösen von RCD- oder MCB-Komponenten unmittelbar gemeldet werden und sich potenzielle Prozessunterbrechungen dadurch zeitnah beheben lassen. Durch die kabellose Datenübertragung via Mobilfunk lässt sich M.ONE zudem ohne zusätzliche Leitungen installieren, was den Aufwand erheblich reduziert und Unternehmen maximale Flexibilität verschafft. Auf diese Weise digitalisiert M.ONE Energieverteilungen so, dass sie klarer, sicherer und effizienter werden – bei minimalem Installationsaufwand.
Fazit: Mit M.ONE schafft MENNEKES ein IoT‑Ökosystem, das Energieeffizienz, Betriebssicherheit und digitale Energieverteilung in einer modularen, vollständig vernetzten Lösung bündelt. Die Plug&Play‑Architektur ermöglicht einen schnellen Einstieg, während robuste Hardware und eine leistungsstarke Cloud‑App für maximale Transparenz, Sicherheit und Effizienz sorgen.
Damit adressiert M.ONE zentrale Herausforderungen moderner Energieinfrastrukturen skalierbar, zukunftssicher und sofort einsatzbereit.