MENNEKES

Muss ich die SIM-Karte bei Lieferung noch in die Ladestation einlegen?

  • Abrechnungsdienstleistung ativo

Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

Die SIM-Karte wird bei Ladestationen, die ab Werk als Variante verkauft werden, bereits im Werk in die Ladestation eingelegt. Sie brauchen hier nicht mehr aktiv zu werden. Wenn Sie eine Ladestation mit MENNEKES ativo nachrüsten wollen, wird Ihnen die SIM-Karte mit dem Nachrüstset zugesendet. Die SIM-Karte müssen Sie dann selber in das Steuergerät Ihrer Ladestation einlegen. Die QR-Codes für das Ad Hoc Laden liegen in beiden Fällen in der MENNEKES ativo Box und Sie müssen diese selber bei Bedarf an den Ladepunkten anbringen.