MENNEKES

Muss ich für jede Ladestation einen eigenen Standort in MENNEKES ativo anlegen?

  • Abrechnungsdienstleistung ativo

Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

An einer Ladestation mit Steuergerät (mit Modem) können mehrere Ladestationen ohne Modem verbunden werden. Diese können (bzw. sollten) auch alle unter einem Standort angebunden werden. Dieser Standort kann z. B. über einen gemeinsamen Parkplatz definiert werden. Es ist somit nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll für mehrere Ladestationen mehrere Standorte anzulegen.