MENNEKES

Fraport AG

Ladeinfrastruktur für das neue Terminal 3 – und darüber hinaus

Der Flughafen Frankfurt (FRA) ist eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze in Europa. Mit mehr als 60 Millionen Passagierinnen und Passagieren pro Jahr stellt der Flughafen Frankfurt einen entscheidenden Pfeiler der Langstreckenmobilität dar. Um den Ressourceneinsatz dabei so gering wie möglich zu halten, setzt sich die Fraport AG vielfältig ein. Das Ziel: Der Fraport-Konzern wird bis spätestens 2045 an allen vollkonsolidierten Konzernstandorten innerhalb der Scopes 1 und 2 den Status Net Zero erreichen, also treibhausgasneutral arbeiten. Neben der eigenen Stromerzeugung, z. B. mittels PV-Anlagen, ist die Elektrifizierung der Bodenverkehrsdienste ein weiteres Beispiel für entsprechende Maßnahmen. Doch Elektromobilität spielt nicht nur hinter den Kulissen – auf der sogenannten Luftseite – eine wichtige Rolle, sondern auch auf der Bodenseite – also auf Passagierseite.

So wurde die vorhandene eMobility-Ladeinfrastruktur am Flughafen Frankfurt pünktlich zur Eröffnung des neuen Terminal 3 im April 2026 mit MENNEKES Ladestationen erweitert – am dortigen Parkhaus sowie auf dem Vorfeld für die Bodenverkehrsdienste.

Zahlen & Fakten

46

AMTRON® Professional Singlewallboxen insgesamt bei der Fraport AG

214

AMTRON® Professional Twincharge Doppelwallboxen insgesamt bei der Fraport AG

486

MENNEKES Ladepunkte insgesamt bei der Fraport AG

Die Anforderungen

Gemäß Ausschreibung, die im Vorfeld stattgefunden hat, war bei der Auswahl der eingesetzten Ladestationen insbesondere ein technischer Leistungskatalog ausschlaggebend. So mussten alle Ladestationen unter anderem sein und zwecks Anbindung an das bereits voll im Einsatz befindliche -System, eRound, den OCPP-Standard erfüllen. Auch eine integrierte Lösung für Leitungsschutz- und Fehlerstromschutzschalter war aufgrund der Wartungsfreundlichkeit ein wichtiges Kriterium. Zudem sollten die Ladestationen untereinander per Daisychaining (Durchschleifen) vernetzt werden können.

Die Ladelösung

Passend zu den Anforderungen fiel die Wahl auf AMTRON® Professional (Twincharge) Wallboxen von MENNEKES. Sie konnten technisch auf ganzer Linie überzeugen: Sie sind nicht nur in einer eichrechtskonformen Variante erhältlich, sondern darüber hinaus serienmäßig mit OCPP 1.5s sowie 1.6s und 1.6j kompatibel. Zudem verfügen die Professional Wallboxen über einen integrierten Fehlerstromschutzschalter Typ A, einen Leitungsschutz sowie eine DC-Fehlerstromüberwachung.

Zusätzlich zeichnen sich sowohl die Singlewallbox AMTRON® Professional als auch die Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge durch sehr hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Gepaart mit der direkten Ansprechbarkeit der technischen Expertinnen und Experten von MENNEKES bildeten die Ladestationen das ideale Gesamtpaket für die Ladeinfrastruktur der Fraport AG.

Technische Details

Ökostrom aus eigener Erzeugung

Um ihr klar gestecktes Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, setzt die Fraport AG konsequent auf Grünstrom. Sämtliche Elektrofahrzeuge an Ladeinfrastruktur der Fraport AG werden zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Quellen geladen.

Dafür hat die Fraport AG unter anderem eine 2,8 km lange PV-Anlage errichtet. Sie besteht aus 37 000 vertikal installierten PV-Modulen und kann pro Jahr rund 17,4 Millionen kWh Strom erzeugen. Neben der Ladeinfrastruktur werden damit auch Teile der technischen Gebäudeausrüstung der Terminals versorgt.

Lastmanagement

Da am Standort Frankfurt Airport auch Ladestationen anderer Hersteller zum Einsatz kommen, konnte das kostenfrei integrierte der Professional Ladestationen in diesem Fall nicht eingesetzt werden. Dank ihrer OCPP-Fähigkeit konnten die eingesetzten MENNEKES Ladestationen jedoch einfach in das vorhandene, herstellerunabhängige Lastmanagement über das Backend eRound eingebunden werden.

Über einen Router ist die vorgelagerte Trafo-Station ebenfalls an das Backend angebunden. So liegt neben den Zählerständen auch die abgerufene Gesamtleistung im Backend vor. Die Ladeleistung der einzelnen Ladepunkte kann dementsprechend smart und bedarfsgerecht verteilt werden.

Gemeinsam langfristig denken

„Für unsere Passagiere in den Parkhäusern ebenso wie für unsere Abläufe auf dem Vorfeld sind optimale Verfügbarkeiten sowie eine zuverlässige, robuste und bequem zu bedienende Ladeinfrastruktur entscheidend. Mit MENNEKES haben wir den richtigen Partner und passende Ladelösungen gefunden. Besonders schätzen wir zudem den kompetenten technischen Support, der für einen stabilen und langfristigen Betrieb unerlässlich ist und den wir bei MENNEKES jederzeit verlässlich erhalten.“

Christian Eller, Teamleitung Netzdigitalisierung und Ladeinfrastruktur, Fraport AG

„Die Ladeinfrastruktur am Flughafen Frankfurt zeigt genau das, wofür wir bei MENNEKES stehen: intelligente Mobilitätskonzepte durch zielgerichtete Elektrifizierung vorantreiben – auch und gerade hinter den Kulissen, wo es viele im Alltag nicht mitbekommen. Wir bedanken uns bei der Fraport AG für die sehr angenehme, enge Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.“

Volker Lazzaro, MENNEKES Geschäftsführer

Ladeinfrastruktur und enge Zusammenarbeit mit Zukunft

Schon weit vor der Eröffnung der neuen Ladeinfrastruktur an Terminal 3 und auf dem Vorfeld plante die Fraport AG bereits kommende Modernisierungen und Erweiterungen ihrer Ladeinfrastruktur. Nichts zeigt besser, wie wichtig intelligente Mobilitätslösungen, Kundenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit am Flughafen Frankfurt sind. Der Flughafen befindet sich weiterhin im Steigflug Richtung ressourcenschonender Zukunft.

Wir bei MENNEKES sind stolz darauf, Teil dieser umfassend angelegten und modern umgesetzten Ladeinfrastruktur zu sein – sowohl im Fluggastbereich als auch „hinter den Kulissen“ im Bereich der Bodenverkehrsbetriebe. Wir freuen uns, auch weiterhin starke eMobility-Projekte mit der Fraport AG umzusetzen.

Weitere Impressionen

Das könnte Sie auch interessieren

Bereit für Ihr eigenes Projekt?

Dann setzen Sie sich gerne unverbindlich mit unseren Expertinnen und Experten in Verbindung. Wir beraten Sie gerne zu passenden MENNEKES Lösungen für Ihr Elektromobilitätsprojekt.

Kontakt aufnehmen