POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Das neu errichtete Parkhaus Europabrücke in Konstanz bietet auf 17 Parkebenen Platz für 750 Pkw und ist damit ein bedeutender Neuzugang zur Verkehrsinfrastruktur in der Bodenseestadt. Insbesondere die zentrale Lage und die gute Anbindung machen den Standort attraktiv. Was bei einem solchen Infrastrukturprojekt inzwischen fest dazugehört: Ladeinfrastruktur. Denn für den Betreiber des Parkhauses – die Unternehmensgruppe Stadtwerke Konstanz – ist Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen.
Mit seinen 98 Ladepunkten, wovon 8 fürs Carsharing reserviert sind, ist das Parkhaus ein echter Mobilitäts-Hub in der Stadt. Das Objekt ist nicht nur der erste groß angelegte Ladepark mit AMTRON® Professional Twincharge Ladestationen, sondern fügt sich auch ideal in die weiteren Maßnahmen der Stadtwerke Konstanz zur Minimierung des CO₂-Fußabdrucks ein – die Elektrifizierung der Bus- und Dienstfahrzeugflotte ist eines vieler weiterer Beispiele. Und ein Vorhaben mit solchem Stellenwert muss gut geplant sein: Goldbeck hat in seiner Rolle als Generalunternehmer den Bau des Objekts realisiert und MENNEKES hat sich im Rahmen des Kundenprojektmanagements MENNEKES Project 360° federführend um die Ladeinfrastruktur gekümmert.

Zunächst mussten im Rahmen der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes die passenden Ladestationen für die Ladeinfrastruktur gefunden werden. Dabei standen neben sicherheitstechnischen Anforderungen wie Fehlerstromschutz und auch rechtlich notwendige Eigenschaften wie die Eichrechtskonformität im Vordergrund. Da es sich um ein öffentliches Ladeangebot handelt, waren auch die Benutzerfreundlichkeit sowie Vandalismusschutz entscheidende Kriterien.
Im Rahmen der praktischen Umsetzung mussten die Ladestationen termingerecht installiert, konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Für die Umsetzung haben der zuständige MENNEKES Qualitätspartner, Jöchle Elektrotechnik, sowie das Team von MENNEKES Project 360° eng zusammengearbeitet.

Für den Einsatz im Parkhaus Europabrücke ist die AMTRON® Professional Familie ideal geeignet: Zur rechtssicheren Abrechnung des Ladestroms erfüllen die Ladestationen alle Anforderungen des Eichrechts. Zudem sind relevante Schutzeinrichtungen wie ein Fehlerstromschutzschalter, ein sowie eine DC-Fehlerstromüberwachung direkt in den Geräten integriert. Darüber hinaus lassen sich die Professional Ladesysteme einfach in ein Lastmanagement integrieren. Und dank einer Stoßfestigkeit gemäß Schutzklasse IK 10 sowie der Ausführung mit Typ-2-Steckdose punkten die AMTRON® Professional Wallboxen auch hinsichtlich des Vandalismusschutzes.

Auch den wichtigen Anforderungen hinsichtlich Benutzer- und Installationsfreundlichkeit werden die Professional Wallboxen gerecht. Das Handling der Ladestationen sowie die Autorisierung erfolgen intuitiv und unterstützt durch die farblich codierten LED-Anzeigen. Praktisch für die Installationsfachkräfte: Für ein einfaches Handling während der Installation wird zunächst eine kleinformatige Installationsbox angebracht, in der die notwendigen Anschlüsse hergestellt werden. Das Gehäuse der Wallbox wird dann einfach von einer einzelnen Elektrofachkraft auf die Anschlussbox gesetzt.
Bei großen Ladepunktverbünden, in denen die Ladestationen untereinander vernetzt werden sollen, zum Beispiel zwecks Lastmanagement, sind die Professional Geräte häufig die erste Wahl. Denn sie lassen sich nahtlos in eine Infrastruktur integrieren und sind mit einer Vielzahl an Schnittstellen und Systemen kompatibel. Zudem lassen sich Ladeinfrastrukturen auch zukünftig einfach mit weiteren Professional Ladestationen erweitern.
Im Parkhaus Europabrücke wurden die Ladestationen klassisch auf Stromschienen der Firma Siemens angebracht. Um die Stromversorgung der Liegenschaft zu gewährleisten, wurde eine Kombination aus statischem und dynamischem Lastmanagement gewählt. Insgesamt wurden 4 Lastmanagementsysteme eingerichtet, miteinander gekoppelt und im (smartlab) eingerichtet.
Dank der Anbindung an das Smartlab-Backend „ladenetz.de“ stehen die Ladestationen auch im Roaming zur Verfügung.
Nachdem die Ladestationen durch Jöchle Elektrotechnik (MENNEKES Qualitätspartner) installiert wurden, mussten sie kurzfristig vor der testweisen Öffnung des Parkhauses final eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Wegen der hohen Anzahl an Ladestationen und der kurzen Vorlaufzeit hat die Projektleitung von MENNEKES Project 360° den Qualitätspartner kurzfristig mit zusätzlichen eigenen Service-Expertinnen und Service-Experten vor Ort unterstützt. Die Inbetriebnahme konnte dadurch ganz unkompliziert und termingerecht realisiert werden. Mithilfe des MENNEKES Charge Point Managers gelang dies für alle Ladepunkte innerhalb eines Tages.
Passend zu den nutzerfreundlichen Ladestationen wurde ein schrankenloses Free-Flow-System von den Parkraumspezialistinnen und Parkraumspezialisten der Firma PRM aus Erlangen implementiert. Dies erspart Parkenden nicht nur das Handling von Parktickets sowie mögliche Wartezeiten am Kassenautomaten, sondern ist aufgrund der entfallenden Tickets auch nachhaltiger.

Die Stadtwerke Konstanz gehen die Energie- und Mobilitätswende auf mehreren Ebenen an. Mit dem Parkhaus Europabrücke gehen die Stadtwerke einen weiteren wichtigen Schritt, um nachhaltige Mobilität im Stadtgebiet zu fördern.
Das Parkhaus Europabrücke zeigt, was mit einer guten Planung und einem starken Rundum-Service für die Ladelösung möglich ist, insbesondere wenn der Service direkt vom Hersteller der Ladehardware kommt. Durch die enge und engagierte Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten entstand in Konstanz ein zukunftsweisender Mobilitäts-Hub, der die Anforderungen von Besucherinnen und Besuchern, Pendlerinnen und Pendlern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern sicher gleichermaßen erfüllt.